SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interruptores

Causa

Solución

La carga conectada no se activa.

  • Compruebe la fuente de alimentación.

  • Apague y vuelva a encender el dispositivo.

  • Compruebe la carga.

  • En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado.

  • Vuelva a acoplar los dispositivos.

La carga conectada está permanentemente activada.

Reduzca el tiempo de retraso de detección en la aplicación.

NOTA: Este ajuste solo está disponible en el relé SmartMove.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.