SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Dispositivo térmico

Termostato Empotrado Wiser 2 A

El termostato empotrado Wiser de 2 A se utiliza principalmente para aplicaciones de calefacción y refrigeración por agua, como la calefacción por suelo radiante y la calefacción por radiador.

NOTA: El termostato no es adecuado para conectar directamente una calefacción eléctrica.

Manual de instrucciones

Manual de usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.