SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Requisitos del sistema

Para usar la aplicación, use su teléfono móvil debe admitir sistemas operativos y versiones específicos.

Sistemas operativos compatibles:

  • Android™ OS versión 7 y superior
  • Apple® iOS 11 y superior
NOTA:
  • Cuando se publica una nueva versión de un sistema operativo, puede tardar algún tiempo hasta que el sistema Wiser sea totalmente compatible con esa versión.

  • El uso de las aplicaciones de Schneider Electric con un teléfono Android que ha pasado por alto las restricciones o un iPhone liberado anula todas las garantías asociadas a la aplicación.

  • La compatibilidad de las interfaces con los teléfonos móviles depende de la versión de software instalada en su teléfono móvily puede cambiar con una actualización de software. Debido al gran número de teléfonos móviles disponible en el mercado, la compatibilidad y funcionalidad de su teléfono móvil con la aplicación no se puede garantizar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.