SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Interfaces de usuario

Módulo para pulsador conectado, 1 elemento/2 elementos

Con el módulo de pulsador conectado puede realizar diversas funciones, en función del mecanismo, como:

  • Conmutación, modificación de la intensidad de la luz y control de persianas

  • Recuperación, modificación y memorización de escenas de iluminación y persiana

NOTA: Los módulos de funciones deben utilizarse cuando se usa el dispositivo cableado System M y System Design.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Interruptor inalámbrico conectado de 1 tecla/2 teclas

El interruptor inalámbrico conectado de 1 tecla/2 teclas se utiliza para controlar un grupo de dispositivos Zigbee dentro de la misma red Zigbee.

El dispositivo puede configurarse a través de la aplicación Wiser o puede combinarse con otros dispositivos Wiser Zigbee.

Manual de instrucciones (PDF)

Manual de usuario del dispositivo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.