Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Wiser Passerelle avec Relais 2e Génération

Utilisez l’application en tant qu’installateur ou propriétaire du logement :

  1. Sélectionnez votre passerelle dans l'application. Appuyez sur Passerelle 2e Génération (A).

    NOTE: Si aucun firmware n’est enregistré dans l’application, vous serez invité à télécharger la dernière version du firmware.
  2. Faites passer la passerelle en mode Configuration en suivant les instructions fournies par l'application. Appuyez ensuite sur Suivant (A).

  3. Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi® temporaire de la passerelle soit par connexion QR Code, soit par connexion manuelle.

    SUGGESTION: Appuyez sur Je ne trouve pas le mot de passe pour ouvrir le site FAQ de Schneider Electric dans votre navigateur.

    Connexion par QR Code :

    1. Appuyez sur Démarrer la caméra et scannez le QR Code de l'appareil.

      IMPORTANT: Autorisez l'application à accéder à votre caméra lorsque vous y êtes invité.
    2. Une fenêtre contextuelle s'affiche et demande l'autorisation d'utiliser un réseau Wi-Fi temporaire. Appuyez sur Connexion pour établir la connexion.

    Connexion manuelle :

    1. Appuyez sur Connexion manuelle.

    2. Accédez aux paramètres de votre smartphone ou appuyez sur Ouvrir les paramètres Wi-Fi (C).

    3. Connectez-vous au Wi-Fi® de la passerelle et saisissez le mot de passe situé sur le couvercle avant et à l'intérieur du couvercle arrière de la passerelle.

    4. Revenez à l'application Wiser Home et appuyez sur Continuer (D) pour établir la connexion.

  4. Sélectionnez vos options dans l'écran Détails de l'appareil de la Passerelle avec Relais 2e Génération et appuyez sur Suivant.

    1. Type de source de chaleur (A) : Appuyez et sélectionnez le type de système de chauffage disponible dans votre domicile dans la liste déroulante, puis appuyez sur OK.

      • Chaudière à gaz (temps de cycle : 10 min)

      • Chaudière à fioul (temps de cycle : 20 min)

      • Chaudière électrique (temps de cycle : 5 min)

      • Pompe à chaleur (sans cycle)

    2. Type de commande (B) : Sélectionnez le type de commande de votre système de chauffage, puis appuyez sur OK.

      • Standard : Sélectionnez cette option si votre système de chauffage utilise la commande marche/arrêt de base. Les commandes standard utilisent généralement de simples instructions Marche/Arrêt pour contrôler la chaudière. Le thermostat indique à la chaudière de s'allumer lorsque le chauffage est nécessaire et de s'éteindre lorsque la température souhaitée est atteinte.

      • OpenTherm : Sélectionnez cette option si votre système de chauffage prend en charge OpenTherm. OpenTherm est un protocole de communication numérique qui permet une communication continue entre la chaudière et le thermostat. En conséquence, la chaudière peut déterminer la température et la chaleur actuelles de la pièce, ce qui améliore l'efficacité énergétique et fournit un chauffage plus constant.

    3. Si vous choisissez le type de commande OpenTherm, les options supplémentaires suivantes s'affichent :

      • Paramètres OpenTherm (C) :

        IMPORTANT:
        1. Si les options sont modifiables, l'application affiche l'icône et vous permet de régler la température. Dans ce cas :

          • Si la température affichée sur votre chaudière ne correspond pas au point de consigne indiqué dans l'application, fiez-vous à la valeur dans l'application. Le point de consigne de l'application prévaut et garantit que la chaudière fonctionne comme prévu.

        2. Si les options ne sont PAS modifiables, l'application n'affiche PAS l'icône et ne vous permet pas de régler la température. Dans ce cas :

          • Si la température affichée sur votre chaudière ne correspond pas au point de consigne indiqué dans l'application, fiez-vous à la valeur sur votre chaudière. Le point de consigne de la chaudière prévaut pour cette valeur.


        Point de consigne d’eau chaude domestique

        Réglez la température souhaitée pour l'eau chaude domestique. Cette option vous permet de contrôler la température de l'eau chaude utilisée à des fins domestiques, telles que les douches, les bains et autres utilisations domestiques.

        Température max. de l’eau du chauffage central

        Définissez la température maximale de l'eau circulant dans votre système de chauffage central. Cela vous aidera à contrôler la production de chaleur de vos radiateurs ou du chauffage par le sol.

      • Diagnostic OpenTherm (D) : Appuyez pour vérifier le statut en direct de votre système de chauffage. Les informations de diagnostic aident le technicien à identifier les défauts et à résoudre les problèmes liés au système de chauffage.

        NOTE: Si certaines des informations de diagnostic semblent irréalistes, cela indique que votre chaudière ne prend pas en charge ces informations.

  5. Si vous souhaitez vérifier si la passerelle dispose de la dernière version du micrologiciel ou terminer le processus d'installation sans vous connecter au réseau, appuyez sur Passer (F) et continuez au chapitre Mise à jour du micrologiciel

    NOTE:
    • L'option Passer (F) n'est pas disponible si vous vous connectez à l'application en tant que propriétaire. Consultez Rôles dans l’application Wiser Home pour plus d’informations concernant les niveaux d’accès.

    • L'installateur a la possibilité de passer la configuration Wi-Fi® sur toutes les passerelles et de terminer le processus d'installation. Toutefois, cela signifie vous ne pourrez pas connecter la passerelle au Wi-Fi®, créer un compte ni commander vos appareils à distance.

  6. Si vous souhaitez connecter la passerelle à votre réseau Wi-Fi® et poursuivre la configuration, appuyez sur Continuer (G) et continuez avec le chapitre Connexion au Wi-Fi®.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.