Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Au sujet de l'intensité du signal

L'intensité du signal Zigbee® ou RSSI (indicateur d'intensité du signal reçu) indique la qualité du signal entre vos appareils et la passerelle Wiser. Plus la valeur RSSI est proche de 0, meilleur est le signal. Par exemple, une valeur RSSI de -50 dBm est un bon signal, tandis qu'une valeur RSSI de -80 dBm indique un signal faible.

Indicateur d'intensité du signal

Il existe quatre niveaux différents d'intensité du signal :

Bon signal (entre 0 et -54 dBm)

Signal normal (entre -54 et -79 dBm)

Signal faible (<-79 dBm)

Aucun signal (l'appareil est hors ligne)

Cause du signal faible

Les problèmes de connectivité peuvent être causés par divers facteurs, tels que :

  • Distance entre la passerelle Wiser et les appareils - le signal s'affaiblit à mesure que les appareils s'éloignent.

  • Obstructions physiques - les portes, les murs, les meubles, les équipements ménagers, en particulier avec des surfaces métalliques, et d'autres dispositifs électroniques peuvent affaiblir le signal Zigbee®.

Dépannage

  1. Placez la passerelle dans un espace ouvert.

  2. Veillez à vérifier que tous les appareils alimentés sont allumés et fonctionnent normalement.

  3. Si possible, rapprochez la passerelle Wiser de l'appareil.

  4. Essayez de supprimer toute obstruction physique entre la passerelle Wiser et l'appareil lorsque le signal est faible ou inexistant.

  5. Pour les appareils alimentés par batterie, vérifiez le niveau de la batterie et remplacez-la si nécessaire.

Prolongateur de signal

Si vous rencontrez toujours des problèmes de connectivité, nous vous recommandons d'ajouter des , prise intelligente Wiser à votre système. Elle dispose d'un prolongateur de portée de signaux intégré qui augmente le signal entre vos appareils et la passerelle.

Trouver des prolongateurs :
Pour la France : https://www.se.com/fr/fr/product/CCTFR6500/wiser-prise-connect%C3%A9e-r%C3%A9p%C3%A9teur-zigbee-13a/




Aide et Assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez nos pages d'assistance.

Aide et Assistance :

Pour la France, consultez : https://www.se.com/fr/fr/work/support/

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.