Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Programmes

Définir un programme pour définir l’heure spécifique à laquelle l’état de l’appareil doit être modifié.
SUGGESTION: Le programme modifie l’état de l’appareil en fonction des événements définis à l’heure choisie. Si vous souhaitez inverser / changer l’état à une autre heure, ajoutez un autre événement programmé.
  • Exemple 1 :

    Événement 1 : Régler le chauffage à 19 °C à 6:30.
    Événement 2 : Régler le chauffage à 15 °C à 8:30.


    Résultat : Cette action maintient la température à 19 °C de 6:30 à 8:30, et à 8:30, elle passe à 15 °C.

  • Exemple 2 :

    Événement 1 : Réglez la lumière de la cuisine sur 'MARCHE' à 19:00.
    Événement 2 : Réglez la lumière de la cuisine sur 'ARRET' à 23:00.

    Résultat : Cette action maintient l’éclairage de la cuisine en MARCHE de 19:00 à 23:00, et à 23:00, l’éclairage de la cuisine passe sur ARRET.

NOTE: La nouvelle action remplace toujours l’action en cours. Par conséquent, si un nouvel événement est ajouté à l’appareil ou si un fonctionnement manuel se produit alors qu’une action programmée est en cours, le système interrompt le programme en cours. Pour une compréhension détaillée du mode d'action/de commande qui a priorité sur les autres, consultez le document Comprendre les priorités du mode de commande.

Les programmes sont créés et modifiés dans l’écran Automatismes (A)

Appuyez sur un programme pour accéder aux détails du programme.

Détails du programme :

A

Type d’appareil

Un programme ne peut être défini que pour un type d’appareil spécifique.

B

Nom du programme

C

Appareils sur lesquels le programme s’applique

D

Liste des événements

Les événements du programme sont répertoriés ici, triés par jour de la semaine.

Les barres donnent une vue d’ensemble de l’état de l’appareil pendant un événement (par exemple, une barre verte complète lorsque le volet est complètement ouvert).

L’heure de l’événement est indiquée à côté de la barre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.