Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Téléchargement du micrologiciel de la passerelle dans l’application

Lorsque la passerelle est connectée au cloud Wiser, elle se met automatiquement à jour avec le micrologiciel le plus récent.

Si vous souhaitez mettre la passerelle à jour manuellement avant de vous connecter au cloud, vous pouvez utiliser l’application en tant qu’installateur.

IMPORTANT: Le téléchargement du firmware de la passerelle est disponible uniquement pour la Wiser Passerelle 2e Génération et la Wiser Passerelle avec Relais 2e Génération.

En tant qu'installateur :

  1. Appuyez sur Firmware de la passerelle (A).

  2. Appuyez sur Vérifier les mises à jour (B).

  3. S’il existe une nouvelle version du micrologiciel, elle sera téléchargée dans l’application.

NOTE: Si un micrologiciel est enregistré dans l’application, vous pouvez vérifier le numéro de version et la date d’expiration.
  • Pour vérifier si une version plus récente est disponible, appuyez sur Mise à jour du firmware (A).

  • Pour supprimer un micrologiciel de votre application, appuyez sur la corbeille (B).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.