Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Éléments de commande

A Régl

Active le réseau Wi-Fi® temporaire de la passerelle. Utilisé lors du processus de mise en service et de dépannage.

B Dérogation de chauffage*

L’activation de la dérogation de chauffage active le système de chauffage connecté pendant 2 heures, quels que soient les paramètres de l’application ou des thermostats.

Pour démarrer la fonction de dérogation : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes.

Pour arrêter la dérogation, appuyez brièvement sur le bouton.

* REMARQUE : La fonction de dérogation de chauffage s’éteint lorsque la température est proche du point de consigne. Cependant, dans l’application, le symbole de la flamme de chauffage continuera à s’afficher jusqu’à ce que le point de consigne soit atteint. Ceci est un fonctionnement normal et n’affecte pas le chauffage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.