Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Chauffage

NOTE:

Tous les appareils ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un appareil peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre Liste de compatibilité des appareils

Wiser Tête de Vanne Thermostatique

CCTFR6100
CCTFR6101

Contrôle individuel de la température pour radiateurs.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Wiser Thermostat d'Ambiance avec écran

CCTFR6400
CCTFR6401

Écran tactile couleur sans fil, alimenté par pile, pour régler la température ambiante.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Wiser Actionneur de Chauffage électriquepour commande de température

CCTFR6700

Commande des radiateurs électriques à l’aide d’instructions Marche/Arrêt (sortie relais) ou fil pilote.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Wiser Centrale de Câblage pour Plancher Chauffant

CCTFR6600
CCTFR6610
CCTFR6620

Commande des têtes de vanne de l’actionneur thermique pour réguler le débit d’eau chaude dans les tuyaux sous le sol.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Actionneur de Chaudière Wiser

CCTFR6001

Permet de commander une chaudière domestique dans des applications de chauffage central à l’eau.

Fiche d’instructions

Guide de l’utilisateur du dispositif

Thermostat connecté filaire 2A

S5x0619

Utilisé pour les applications de chauffage et de refroidissement à l’eau, telles que le chauffage au sol et le chauffage par radiateur.

Fiche d’instructions

Guide de l’utilisateur du dispositif

Micromodule chauffage électrique FIP

THG_CCTFR6710

Le Micromodule chauffage électrique FIP est destiné à la commande de chauffages électriques compatibles FIP.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Capteur de température/humiditéWiser

CCT593012

Mesure de la température et de l'humidité

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Thermostat connecté filaire 2A

S920502

S940502

Utilisé pour les applications de chauffage et de refroidissement à l’eau, telles que le chauffage au sol et le chauffage par radiateur.

Fiche d’instructions

Guide de l’utilisateur du dispositif

Appareils tiers

Appareils compatibles avec un système Wiser, mais non fournis par Schneider Electric.

Airzone Plénum

Système de zonage pour les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) utilisés dans les bâtiments qui régulent la température intérieure pour assurer le confort.

Guide de l’utilisateur du dispositif

Climatiseur Aidoo Pro

Il s’agit d’une solution qui vous permet de contrôler le climatiseur individuel via l’application Wiser Home. Un climatiseur Aidoo Pro est relié à la climatisation et se connecte à l’application Wiser Home en utilisant le Wi-Fi®.

Guide de l’utilisateur du dispositif

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?