Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 13

Configuration en tant qu’installateur

L’application propose le menu Installateur pour configurer un système Wiser et ajouter des appareils sans avoir besoin d’être connecté.
NOTE: L’option permettant d’agir en tant qu’installateur n’est disponible que si vous êtes déconnecté de l’application. Pour vous déconnecter de l’application, accédez aux Paramètres du compte et appuyez sur Déconnexion.

Pour configurer le système Wiser en tant qu’installateur :

  1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer (A).

  2. Appuyez sur Installateur (B).

  3. Sélectionnez votre pays dans la liste.

L’écran Ajouter des appareils permet d’ajouter une passerelle

au système. Consultez Connexion au réseau Wi-Fi® temporaire de la passerelle et Connexion au Wi-Fi® pour ajouter et configurer la passerelle
.

Vous pouvez également télécharger dans votre application un micrologiciel qui mettra à jour la passerelle pendant l’installation. Voir Téléchargement du micrologiciel de la passerelle dans l’application.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?