Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

EcoWatt

Le signal EcoWatt est la « prévision météorologique » du réseau électrique national

NOTE: Ici, le réseau fait référence au réseau électrique national qui fournit l'électricité générée à l'unité de distribution connectée à nos domiciles.

Il fournit 3 niveaux différents d'état, au niveau national, mis à jour toutes les heures, avec des données de prévision de 48 heures. EcoWatt vous permet de connaître les moments où les éco-gestes ont le plus d'impact sur le système électrique.

IMPORTANT: La fonction EcoWatt est valable uniquement pour les clients en France.
Fonctions d'EcoWatt :
  • Envoi de notifications concernant l'état du réseau électrique.

  • Envoi d'alertes en cas de risque de coupure de courant.

  • Conseil d'éco-gestes pour améliorer la consommation d'électricité.

  • Permet d'économiser de l'électricité pendant les périodes de forte consommation.

  • Permet de visualiser la consommation quotidienne d'électricité affectée par la météo.

  • Permet de réduire la consommation d'énergie et d'éviter les tensions critiques sur le réseau électrique national.

Une fois l’application Wiser Home mise à jour, l’utilisateur est averti que cette fonction est disponible. L'écran EcoWatt apparaît sur l'écran d'Accueil.

  1. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l'écran suivant.

  2. Appuyez sur pour fermer l’écran superposé.

    L'un des états suivants du réseau électrique national apparaît sur l'écran d'accueil :

    • Vert (A) :

      le réseau électrique fonctionne normalement.
    • Orange (B) :

      le réseau électrique est tendu et les éco-gestes sont fortement recommandés.
    • Rouge (C) :

      le réseau électrique est tendu et il n'y a pas assez d'électricité pour répondre aux besoins de la France. Chacun doit réduire sa consommation.

    Appuyez sur l'état du réseau électrique national. Dans cet exemple, (B) est sélectionné.

  3. Les détails des prévisions et des éco-gestes sont affichés. Appuyez sur (D) ou balayez pour naviguer d'un jour à l'autre.

  4. Faites défiler vers le bas pour afficher quels équipements peuvent être allumés au meilleur moment et des conseils d'économie d'énergie (E).

  5. Suivez les éco-gestes en fonction de l'état du réseau (orange ou rouge) qui s'applique à votre domicile pour améliorer la consommation d'électricité. Par exemple, éteindre les lumières inutiles, baisser la température de chauffage à 19 °C.

Définition des alertes EcoWatt

Vous pouvez définir le type d’alerte de votre choix.

  1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > Compte utilisateur > Notifications et alarmes > État du réseau électrique national.

  2. Activez/désactivez le commutateur à bascule (A) pour définir la notification de votre choix.

    NOTE: Toutes les notifications sont activées par défaut.

Désactivation de l’état EcoWatt

Vous pouvez désactiver l'état EcoWatt sur l'écran d'accueil si celui-ci n'est pas obligatoire.

  1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur > Paramètres > Écran d'accueil.

  2. Appuyez sur le commutateur à bascule (A).

    Une fenêtre de notification s’affiche.

  3. Appuyez sur OK dans la fenêtre de notification.

    NOTE: Vous pouvez activer le commutateur à bascule si nécessaire.
    Une fois cette fonction désactivée, vous pouvez toujours obtenir des astuces à partir des notifications Push, mais vous ne disposez pas de l'affichage d'état sur l'écran d'accueil. Rappel : vous avez désactivé la fonction.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?