Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Principes de la cybersécurité

Ces bonnes pratiques contribuent à améliorer la sécurité de votre système en mettant l'accent sur la gestion des mots de passe et la configuration du réseau.

Directives relatives aux mots de passe

  • Utilisez une combinaison de lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

  • Assurez-vous que les mots de passe comportent au moins 10 caractères.

  • Évitez les mots du dictionnaire, utilisez une phrase secrète lorsque cela est possible.

  • Changez régulièrement vos mots de passe, au moins une fois par an.

  • Modifiez le mot de passe administrateur par défaut immédiatement après l'avoir reçu ou après avoir effectué une réinitialisation aux paramètres d'usine.

  • Ne réutilisez pas les mêmes mots de passe pour différents comptes ou systèmes.

  • Modifiez le mot de passe d'accès local par défaut après la première connexion.

Directives relatives au réseau

  • Connectez les appareils IoT uniquement au réseau interne de votre domicile personnel.

  • Les appareils IoT ne doivent pas être directement accessibles depuis internet. Assurez-vous de ne PAS utiliser le transfert de port pour accéder à un appareil IoT à partir de l'internet public.

  • Placez les appareils IoT sur un segment de réseau distinct. Si votre routeur prend en charge les VLAN ou d'autres types de segmentation réseau, utilisez-les.

  • Utilisez le cryptage Wi-Fi® le plus puissant disponible.


Directives relatives aux logiciels

  • Utilisez toujours le logiciel le plus récent pour tous les appareils afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de cybersécurité et des améliorations.

  • Tenez vos appareils à jour.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.