Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Mise en service de la passerelle Wiser sur l’écosystème Matter

Cette section décrit la procédure de mise en service de votre système Wiser Home sur le réseau Matter.
  1. Sur l'écran d'accueil de l'application Wiser Home, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Compte > Application et connexions > Matter.

  3. Appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion.

    Un écran s'affiche et indique comment rejoindre le réseau Matter à l'aide du QR Code sur la Wiser Passerelle 2e Génération/ la Wiser Passerelle avec Relais 2e Génération ou du code d'appairage.

  4. Appuyez sur Autoriser la connexion avec Matter et attendez que la passerelle se connecte au réseau Matter (cela peut prendre jusqu'à 15 minutes).

  5. Choisissez l'une des options suivantes pour préparer la connexion :

    • Option 1 (Code d'apparairage) : Copiez le code d'appairage fourni sur l'écran.

      SUGGESTION: Une fois le code d'appairage copié, vous recevrez un message de confirmation sur votre écran indiquant : Copié dans le Presse-papiers.

    • Option 2 (QR Code) : Localisez le QR Code sur la passerelle, prêt à être scanné.

  6. Suivez les instructions de l'application tierce pour ajouter un appareil Matter. Lorsque vous y êtes invité(e), entrez le code d'appairage à partir de l'application Wiser dans l'application tierce ou scannez le QR Code sur la passerelle pour ajouter avec succès la passerelle au réseau Matter.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.