Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Historique

Fournit un historique des sources d'énergie et de votre consommation d'énergie sur une base horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, ce qui vous permet de suivre les modèles de consommation d'énergie au fil du temps. Il fournit également une répartition des consommations détaillée de la consommation d'énergie, ce qui vous permet de surveiller l'utilisation de chaque appareil dans votre système.

  1. Sur l'icône , appuyez sur Historique pour afficher les Sources d'énergie. Vous y trouverez l'énergie totale générée et consommée.

    NOTE: Si aucune source d'énergie n'est suivie, les données sur les sources d'énergie ne seront pas disponibles.

  2. Vous pouvez modifier la période affichée (heures, jours, mois et années) en appuyant sur (A).

    NOTE: Les barres vertes indiquent la production solaire et les barres grises indiquent l'utilisation des batteries.

  3. Appuyez sur et sélectionnez Consommation de charge pour afficher l'énergie consommée par des charges individuelles.

  4. Appuyez à nouveau sur (A) pour sélectionner une période requise.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.