Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Réglage du tarif

Vous pouvez définir un tarif dans l'application Wiser Home pour accéder à vos coûts énergétiques et données de facturation.

L'option Tarif n'est disponible que si vous avez installé le dispositif de surveillance de l’énergie suivant dans votre logement.

  • EVlink Home Smart

  • Mureva EVlink

  • Schneider Charge

  • Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour commande de température

  • Wiser micromodule de puissance

  • Micromodule chauffage électrique FIP

  • Prises connectées

  • PowerTag Energy

  • Wiser Prise Intelligente

Vous pouvez enregistrer le tarif en fonction de votre type de contrat :

  • Tarif standard : Le tarif fixe pour toute la période du service d'électricité. Configuration - tarif standard.

    Tarif heures pleines / heures creuses : Le tarif Heures pleines est un tarif appliqué sur une période spécifique au cours de laquelle la consommation électrique est la plus élevée. Le tarif Heures creuses est la période pendant laquelle la demande de puissance est la plus faible. Vous payez pour chaque unité d'électricité consommée pendant la période définie. Reportez-vous à la section Configuration - tarif Heures pleines.

  • Le tarif d'électricité n'est pas réglé, aucune information relative à la facture ne sera affichée dans l'application.

    NOTE:
    • Par défaut, l'option Pas de contrat est réglée.

    • Avant de modifier votre type de tarif de « Heures pleines » à « Tarif standard » ou « Pas de contrat », veuillez remplacer le mode de charge de Wiser Home IA à Charger maintenant, Manuel ou Plage horaire personnalisée.

  • Tarif de rachat d'électricité :

    IMPORTANT: Le tarif de rachat d'électricité s'affiche uniquement si vous avez défini le PowerTag pour Solaire ou Solaire et batterie comme alimentation du réseau en électricité.
    L'électricité générée à partir de Solaire ou Solaire et batterie qui n'est pas consommée est exportée vers le réseau électrique. Vous avez droit à un paiement pour l'électricité exportée. Ce paiement est appelé tarif de rachat d'électricité.

    Reportez-vous à la section Configuration - Tarif de rachat d'électricité.
    NOTE: Vous pouvez voir les données de tarif en fonction de votre devise locale.

Une fois le dispositif mis en service, vous serez informé que cette fonctionnalité est disponible. L'écran Entrée des données tarifaires s'affiche sur l'écran d'accueil.

  1. Appuyez sur Continuer.

  2. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l'écran suivant.

  3. Appuyez sur pour fermer l’écran superposé.

    NOTE: Si vous n'avez pas configuré votre tarif, une notification sera envoyée après 2 semaines et le dernier rappel après 6 semaines.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.