Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Détails

Les détails fournissent des informations sur la facture annuelle pour le tarif enregistré. Ils vous aident à surveiller votre énergie.

NOTE: L’option de définition d’un tarif n’est disponible que si un appareil énergétique est installé à votre domicile. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de l’utilisateur de l’appareil respectif.

  1. Pour une vue d’ensemble plus détaillée, appuyez sur Coûts énergétiques (A).

    Appuyez sur la bannière (B) Pour activer la fonction Wiser Home IA. Wiser Home IA est une fonction qui permet aux utilisateurs d’économiser des coûts d’électricité en enregistrant des appareils à consommation d’énergie élevés tels qu’un chargeur VE (EVlink Home Smart, Schneider Charge, prise VE) ou des chauffe-eau résistifs (contrôlés avec un micromodule de puissance Wiser). Il repose sur les utilisateurs pour répondre à des questions courantes. Consultez Wiser Home IA pour des informations détaillées.

  2. Vous pouvez modifier la période affichée (jours, mois et années).

    IMPORTANT: Si vous avez installé le PowerTag sur l’énergie solaire ou solaire avec batterie, Mes économies est disponible pour consulter l’historique des gains et des économies.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.