Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Appareils

NOTE:

Tous les appareils ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un appareil peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre Liste de compatibilité des appareils

Wiser Prise Intelligente

CCTFR6500

Commande et surveillance à distance de la consommation électrique de la charge branchée.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Micromodule de puissance Wiser

CCTFR6730

Le Micromodule de puissance Wiser est conçu pour commuter des charges (jusqu’à 3 000 W résistives) telles qu’un réservoir d’eau chaude ou une prise de courant.

En combinaison avec l’application Wiser, la consommation d’énergie peut être mesurée et le module peut servir à du délestage de charges ou à une réponse à la demande.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide d’utilisation de l’appareil

Prise de courant simple connectée

S5x0559

Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Prise de courant simple connectée

S3x0559

Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Prise de courant simple connectée

NU5559xx

Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Interrupteur sans fil connecté simple/double

S5x0531

Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile.

Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l’application Wiser Home.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Interrupteur sans fil connecté simple/double

S920531

S940531

Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile.

Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l’application Wiser Home.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Interrupteur sans fil connecté simple/double

S3x0531

Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile.

Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l’application Wiser Home.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Interrupteur sans fil connecté simple/double

NU5571xxW

Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile.

Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l’application Wiser Home.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur de l’appareil

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.