Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Domaine Énergie avec réseau

Si un appareil énergétique est installé, comme un PowerTag E, par exemple, le gestionnaire d'énergie sera disponible.

Dans le gestionnaire d'énergie, vous pouvez surveiller votre consommation et votre production d'énergie, consulter un historique détaillé et obtenir des informations sur les économies d'énergie.

IMPORTANT: Le système Wiser prend en charge la configuration avec les combinaisons de sources d’énergie suivantes, lorsque des capteurs d’énergie PowerTag sont installés.
  • Réseau

  • Réseau et Solaire

  • Réseau et Solaire, et Batterie et Solaire (combo)

    .

Pour accéder au gestionnaire d'énergie :

  1. Appuyez sur .

NOTE: Si aucun appareil énergétique n'est installé, comme un PowerTag E, par exemple, Détails s'affiche.
NOTE: Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation de l'appareil correspondant.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.