Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Mise à jour du micrologiciel

Lorsque la passerelle est connecté(e) au cloud Wiser, elle/il se met automatiquement à jour avec le micrologiciel le plus récent. Pour la première installation, si vous souhaitez vérifier et mettre à jour le micrologiciel manuellement, utilisez l'application en tant qu'installateur.

Pour vérifier et mettre à jour manuellement le micrologiciel :

  1. Utilisez l'application Wiser Home en tant qu'installateur.

  2. Téléchargez la dernière version du micrologiciel de la passerelle dans l'application. Reportez-vous à Téléchargement du micrologiciel de la passerelle dans l’application.

  3. Suivez les étapes du chapitre Connexion au réseau Wi-Fi® temporaire de la passerelle

    .

  4. Lorsque vous êtes invité(e) à connecter votre passerelle à votre réseau Internet domestique, appuyez sur Passer (A).

  5. Vous recevrez une notification contextuelle pour confirmer votre choix. Appuyez sur Oui pour continuer.

  6. Appuyez sur Oui, vérifier et mettre à jour (B) pour installer le dernier firmware.

    NOTE: Appuyez sur Non, passer si vous souhaitez passer le téléchargement et terminer la configuration avec la version actuelle.
  7. Ci-dessous, les conditions possibles :

    • Si la version du firmware de votre smartphone correspond à celle de la passerelle, votre configuration est terminée.

    • Si la version du firmware de votre smartphone ne correspond pas à celle de la passerelle, la passerelle effectue automatiquement une mise à jour vers la dernière version du firmware.

      IMPORTANT: La mise à jour du firmware peut prendre un certain temps. Ne fermez pas l'application Wiser Home pendant ce processus et veillez à ce que l'écran de votre téléphone reste déverrouillé. Vous pouvez régler le verrouillage automatique de votre téléphone sur Jamais dans les paramètres de l'équipement pour éviter que l'écran ne se verrouille pendant que la mise à jour est en cours.

      Si vous rencontrez des problèmes avec la mise à jour hors ligne du firmware, consultez la section Dépannage : Impossible d'effectuer une mise à jour hors ligne du firmware.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.