Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Paramètres de l’application

Vue d’ensemble des options disponibles dans le menu Paramètres.

Le menu Paramètres contient divers réglages pour certaines parties du système Wiser Home.

Les Pièces et les Appareils sont gérés à partir du menu Paramètres.

Sur l’écran d’accueil :

  1. Appuyez sur .

    Le menu Paramètres :

    Compte

    Modifiez les détails de votre compte, tels que le mot de passe, les réglages de notification, l’adresse du domicile, etc.

    NOTE: Vous trouverez également ici les réglages de notification (batterie faible, p. ex.).

    Gestion de l’énergie

    Cette option n’est disponible que si des appareils énergétiques sont installés à votre domicile.

    • Tarif : Réglez le tarif pour accéder à vos coûts énergétiques et données de facturation. Vous pouvez régler le tarif en fonction de votre type de contrat. Reportez-vous au Réglage du tarif pour obtenir des informations détaillées sur la manière de définir le tarif.

    • Gestion de la fonction délestage : Permet d’activer ou de désactiver la gestion de la fonction de délestage pour les appareils. La gestion de la fonction délestage empêche le disjoncteur de se déclencher en coupant la charge (par exemple, chauffe-eau, prise VE) ou en réduisant la puissance de la charge. Les appareils éligibles seront automatiquement ajoutés à la gestion de la fonction délestage. Reportez-vous au Gestion de la fonction délestage pour obtenir des informations détaillées sur la manière d’inscrire la gestion de la fonction délestage.

    • Wiser Home IA : Vous pouvez inscrire/désinscrire les appareils ou modifier le profil du logement chaque fois que nécessaire. La fonction Wiser Home IA permet aux utilisateurs de réduire leurs coûts d’électricité en inscrivant des appareils à forte consommation d’énergie tels que le chargeur VE (EVlink Home Smart, Schneider Charge, prise Evlink) ou des chauffe-eau résistifs (contrôlés avec un micromodule de pilotage). Consultez Wiser Home IA pour des informations détaillées concernant la fonction Optimiser ma facture.

    Pièces

    Liste de toutes les pièces de votre domicile. Accès aux options de la pièce.

    Appareils

    Liste de tous les appareils de votre domicile. Accès aux options de l’appareil.

    Mode Absence

    Spécifiez ce qui se passe lorsque vous activez le mode Absence, comme le réglage de la température et les appareils à éteindre, p. ex. Consultez Mode Absence pour des informations détaillées.

    Modes intelligents

    Activez ou désactivez les modes intelligents tels que le mode ECO.

    Paramètres du système

    Plus d’informations concernant l’application Wiser Home. Définissez votre fuseau horaire ici.

    Assistance

    Vous fournit une assistance générale, comme le lien vers la section FAQ de se.com, l’accès à un guide détaillé, la possibilité de signaler des erreurs et les coordonnées du service d’assistance à la clientèle. Consultez Assistance pour des informations détaillées.

    Écran d’accueil

    Personnalisez l’aspect de l’écran d’accueil.

    Thème de l’application

    Personnalisez l’apparence de l’application Wiser Home en mode claire ou sombre. Reportez-vous à Thème de l’application.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.