Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Comportement des LED

LED de configuration

LED Description

La passerelle se met en marche ou démarre.

La passerelle est sous tension et fonctionne normalement.

Le réseau Wi-Fi® temporaire de la passerelle est activé

La passerelle recherche activement l'appareil à coupler.

Erreur Wi-Fi®

La passerelle ne peut pas se connecter à votre réseau Wi-Fi®.

Vérifiez si votre routeur est sous tension et fonctionne normalement. Si vous avez modifié vos identifiants Wi-Fi® ou installé un nouveau routeur, configurez la passerelle en conséquence.

Mise à jour du firmware

Pendant la mise à jour du micrologiciel, la passerelle se déconnecte du Wi-Fi®.

La passerelle ne peut pas se connecter au cloud Wiser.

La passerelle continue de contrôler les appareils connectés normalement.

L'application se connecte uniquement à la passerelle lorsque votre smartphone se trouve dans le même réseau Wi-Fi® que la passerelle.

LED de chauffage

LED Description

Le chauffage connecté est actif.

La dérogation est active.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.