Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Sûreté et sécurité

Capteur de fenêtre/porte Wiser

CCT591012

Permet de détecter si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Capteur de mouvement Wiser

CCT595012

Signale la détection du mouvement et mesure la luminosité de l'environnement.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Capteur de fuite d’eau Wiser

CCT592012

Détecte l'eau sur une surface.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360

CCT564114

CCT564119

Il offre des fonctions avancées de détection de mouvement, de mesure en LUX et de détection de température. Il vous permet d'automatiser et d'améliorer votre environnement domestique intelligent sans effort.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Wiser détecteur de fumée sur batterie

CCT599002

Le Wiser détecteur de fumée sur batterie utilise un capteur photoélectrique pour détecter la fumée générée par un incendie. Il comprend également un capteur de température qui détecte la chaleur provoquée par une augmentation rapide de la température. Lorsqu’il est raccordé au système Wiser, l’appareil envoie des notifications à l’utilisateur via l’application Wiser.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230 V

CCT599502

Le détecteur de fumée Wiser 240 V carré utilise un capteur photoélectrique pour détecter la fumée générée par un incendie et un capteur de température qui détecte la chaleur causée par une augmentation rapide de la température. Il comprend également une batterie de secours qui permet à l’appareil de fonctionner si l’alimentation est déconnectée. Une fois connecté au système Wiser, l’appareil envoie des notifications via l’application Wiser.

Fiche d’instructions (PDF)

Guide de l’utilisateur du dispositif

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.