Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Se familiariser avec le système Wiser

Le système Wiser offre une solution simple, pratique et flexible pour contrôler les appareils domestiques à l’aide de l’application Wiser Home.

L'élément central du système est la passerelle qui traite les demandes de contrôle et les rapports d'état pour tous les appareils Wiser connectés.

Avec un compte personnel et l'application Wiser Home sur un smartphone, vous pouvez contrôler et surveiller les appareils Wiser connectés depuis n'importe quel endroit où Internet est disponible pour les téléphones portables et la passerelle.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.