Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Ajouter un programme

  1. Sur l’écran Automatismes, appuyez sur l’icône (A).

  2. Saisissez un nom dans le champ de texte (C).

  3. Sélectionnez le type d'appareil du programme.

    IMPORTANT:
    • Un programme ne peut être créé que pour un type d’appareil. Si vous voulez allumer un éclairage en même temps que fermer un store, vous devez créer deux programmes.

    • Programmation au niveau de la pièce : Lorsque vous affectez un appareil de commande de climatisation (tel qu'un thermostat) à une pièce à l'aide de l'application Wiser Home, le système applique une programmation au niveau de la pièce. Cela signifie que tous les appareils situés dans la même pièce suivent un programme de chauffage commun. En fonction du rôle de l'utilisateur, un programme par défaut est créé lors de l'attribution des appareils de climatisation.

      Quand vous êtes connecté en tant qu'installateur :

      • Dans l'écran de contrôle de l'appareil , l’interrupteur à bascule Suivre le programme horaire est désactivé (Off) par défaut.

      • Toutes les pièces sont réglées en mode manuel.

      • Vous pouvez activer l'interrupteur à bascule Suivre le programme horaire si vous souhaitez que le programme de chauffage par défaut s'applique.

      Quand vous êtes connecté en tant que propriétaire :

      • Dans l'écran de contrôle de l'appareil , l’interrupteur à bascule Suivre le programme horaire est activé (On) par défaut.

      • Le système applique automatiquement un programme de chauffage par défaut.

      • Vous pouvez modifier le programme à tout moment pour l'adapter à votre routine quotidienne et à vos préférences.

      Consultez Commande du chauffage pour des informations détaillées concernant les commandes de climatisation.

  4. Sélectionnez les appareils auxquels s’applique le programme.

    NOTE: Tous les appareils du type d’appareil sélectionné sont présents dans la liste.

  5. Appuyez sur Créer (D).

  6. Appuyez sur l’icône (E) et définissez les détails de l’événement.

    Vous trouverez des informations détaillées concernant l’ajout d’événements et la modification de programmes au chapitre Modification d’un programme.

  7. Continuez à ajouter des évènements jusqu’à ce que le programme soit terminé.

    NOTE: Les modifications apportées au programme sont enregistrées immédiatement.
  8. Lorsque le programme est terminé, appuyez sur Retour (F) pour sauvegarder le programme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?