En directo
Ofrece los
datos en directo de la producción y el consumo de energía
en su hogar. Le ayuda a supervisar las fuentes de energía y a
comprender cuánta energía se está usando en varios
dispositivos.
Desde la pestaña , pulse En directo.
| A |
Muestra en directo los datos de la energía generada por varias fuentes, por ejemplo, los paneles solares, etc. IMPORTANTE: La vista del flujo de potencia en directo está
pensada para realizar comprobaciones rápidas y en tiempo real,
y no está diseñada para permanecer abierta durante períodos
prolongados. Si permanece abierta durante más de unos minutos
consecutivos, el sistema dejará de actualizar los datos en directo
automáticamente.
|
| B |
Enumera las principales categorías de dispositivos y su uso de energía en tiempo real en kilovatios (kW), lo que le ayuda a realizar un seguimiento del consumo de energía de cada dispositivo. NOTA: Si se realiza un seguimiento de más de
cuatro dispositivos, el consumo de energía de los dispositivos
restantes se mostrará como Otras cargas, que representa el consumo de energía total de todos estos
dispositivos.
|
| C |
Un gráfico representa la producción de energía durante todo el día. Los picos en el gráfico indican una mayor salida durante horas específicas. |
| D |
Muestra la energía total generada por cada fuente de energía para el día actual, medida en kilovatios-hora (kWh). |
|
NOTA: Si
no hay ninguna fuente disponible, como solar, batería, etc.,
A, C y D no estarán disponibles.
|
|