SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Gestión de la conexión Matter

  1. En la pantalla de inicio de la aplicación Wiser Home, pulse .

  2. Pulse Cuenta > Aplicación y conexiones > Matter.

  3. Seleccione una de las siguientes opciones:

    1. Gestiona tus conexiones: Aquí puede ver todos los sistemas Wiser Home que están actualmente vinculados a la red Matter.

      NOTA: Esta opción solo está disponible si ya se ha conectado a la red Matter.

      Pulse Eliminar por las siguientes razones:

      • Si tiene dificultades para añadir el sistema Wiser Home principal a la red Matter y puede ver la red deseada en la lista, pulse esta opción para eliminar la red e intente conectarse de nuevo. Consulte Puesta en servicio de Wiser Hub para Matter Ecosystem para volver a vincularse a la red Matter.

      • Si desea eliminar completamente la red de la red Matter.

        NOTA: Asegúrese de eliminar la red de su aplicación de terceros también.

    2. Añadir una nueva conexión: Pulse esta opción para añadir nuevas conexiones a la red Matter. Consulte Puesta en servicio de Wiser Hub para Matter Ecosystem para añadir una nueva conexión.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.