SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Notificaciones y Alarmas

Notificaciones y Alarmas permite que la aplicación Wiser Home envíe mensajes que aparecen en las notificaciones del sistema operativo de su dispositivo móvil y también le permite configurar una alarma por consumo excesivo o sin consumo del dispositivo específico.

Puede seleccionar Notificaciones y Alarmas en las opciones de la cuenta del menú Ajustes.

NOTA: Los ajustes de Notificaciones y Alarmas se guardan en la nube de Wiser para una cuenta. Los cambios en un dispositivo móvil afectan a todos los dispositivos móviles que utilizan la misma cuenta.
  1. Pulse Notificaciones y Alarmas (A).

Ajustes de Notificaciones y Alarmas:

SISTEMA
Batería baja y crítica

Recibirá una notificación cuando la batería de un dispositivo esté baja.

Dispositivos fuera de línea

Recibirá una notificación cuando el hub pierda la conexión con un dispositivo.

Automatizaciones

Recibirá una notificación cuando se haya activado una automatización.

Gestión de cargas

Recibirá una notificación cuando se produzca una desconexión de carga si la programación horaria o la automatización no se ejecutan debido a ello, cuando los dispositivos dejen de funcionar o cuando se reanuden las programaciones horarias y las automatizaciones.

Dispositivos

Algunos dispositivos pueden enviar notificaciones por su cuenta. Puede seleccionar los dispositivos a los que se permite enviar notificaciones.

SUGERENCIA: También puede activar o desactivar notificaciones de un dispositivo en las opciones del dispositivo.
Notificaciones de Wiser Home IA

Activa alertas y recomendaciones en tiempo real para notificarle cualquier irregularidad, mal funcionamiento de las funciones u oportunidades de optimización.

PERSONAL
Consumo excesivo

La aplicación activará una alarma cuando el uso del dispositivo exceda el límite establecido, lo que le ayudará a gestionar y reducir el consumo excesivo de manera efectiva. Consulte Configuración de la alarma de sobreconsumo para obtener información sobre cómo configurar esta alarma.

Sin consumo

La aplicación activará una alarma cuando el dispositivo consuma 0 vatios durante un período de tiempo establecido. Consulte Configuración de la alarma de no consumo para obtener información sobre cómo ajustar esta alarma.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.