SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Google Home

Google Home es una marca de altavoces inteligentes que funcionan de manera similar a Amazon Echo. El asistente personal inteligente de Google, Asistente de Google, es equivalente a Alexa de Amazon. Google Home también está disponible en todos los dispositivos Android y no requiere el uso de los "altavoces inteligentes".

El usuario puede decir una gran cantidad de comandos para solicitar información, o solicitar al Asistente de Google que realice una acción, como reproducir música, reproducir vídeos, informar de noticias o acceder a la automatización del hogar. Todo esto se puede controlar desde un dispositivo Google Home.

Configuración de Wiser Home con Google Home

  1. En la pantalla de inicio de la aplicación Wiser Home, pulse .

  2. Pulse Cuenta > Aplicación y conexiones para ver los servicios en la nube disponibles.

  3. Pulse Asistente de Google. Esto abrirá la aplicación Asistente de Google en el smartphone para enlazarla con el sistema de Wiser.

  4. Seleccione Wiser Heat en la lista para configurar su configuración Wiser Home.

  5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que ha creado para el sistema de Wiser y pulse Hecho.

  6. Conceda los permisos necesarios para descubrir todos los dispositivos de Wiser que haya configurado y controlar el sistema de Wiser mediante la aplicación Asistente de Google y los comandos de voz.

Cambios realizados con Google Home

Todos los cambios realizados a través de un comando de voz relacionados con los termostatos de habitación y los termostatos de radiador son válidos durante una hora o hasta el próximo evento programado. El usuario no puede cambiar esta acción. Esto también se aplica a las potenciaciones iniciadas desde el termostato de radiador.

La razón para no realizar cambios permanentes en los ajustes de temperatura de Wiser es que se puede olvidar fácilmente un comando de voz, lo que hace que la calefacción se deje encendida accidentalmente por largos períodos de tiempo, como cuando los usuarios abandonan el hogar.

NOTA: Cuando se dice un comando para aumentar/disminuir la temperatura, pero no se proporciona un valor de consigna de temperatura, Google Home ajusta por defecto la nueva temperatura de consigna a la temperatura de consigna anterior ± 3 grados. Este valor es controlado por Google Home y difiere de una potenciación normal de Wiser, que establece la nueva temperatura de consigna por defecto en ± 2 grados por encima/debajo de la temperatura ambiente actual.
NOTA: Los comandos para encender/apagar la calefacción no están disponibles actualmente en Google Home. Esto es intencional, ya que la desconexión no puede conciliarse con la noción de funcionamiento temporal, y a la inversa, la noción de temperatura de consigna "conectada" no existe en el sistema Wiser.
NOTA: Si el enchufe inalámbrico está siguiendo una programación horaria, todo lo que le diga a Google Home que haga en relación con los enchufes inteligentes durará hasta el próximo evento en la programación horaria del enchufe inalámbrico. Si el enchufe inalámbrico está funcionando en modo manual, todo lo que le diga a Google Home que haga se mantendrá hasta el siguiente comando, ya sea de Google Home o desde la aplicación Wiser Home.

Comandos comunes de Wiser para Google Home

A continuación se enumeran los comandos Wiser más comunes utilizados con Google Home:

  • Consulta: "OK Google, ¿está conectada la luz de la habitación?"

  • Temperatura de la habitación: "OK Google, ¿cuál es la temperatura de (nombre de la habitación)?"

  • Ajustar la temperatura: "OK Google, ajusta (nombre de la habitación) a XX grados"

  • Aumentar la temperatura: "OK Google, aumenta la temperatura de consigna en XX grados"

A continuación se enumeran los comandos de enchufe inalámbrico Wiser más comunes utilizados con Google Home:

  • Comando de lámpara de mesa: "OK Google, enciende/apaga la lámpara de mesa"

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?