SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Momentos

Cree un momento para cambiar el estado de múltiples dispositivos con un único toque. Los momentos actúan como escenas, lo que le permite controlar a la vez numerosos dispositivos.

Los momentos se crean y editan en la pantalla Automatización (A)

A

Navegue a la pantalla Automatizaciones.

B

Active un momento.

C

Reorganice el orden de los momentos.

También afecta a la lista en la Pantalla de inicio.

D

Edite un momento.

E

Añada un momento

NOTA:
  • Un momento solo establecerá el estado de los dispositivos. Para establecer otro estado en los dispositivos afectados, deberá realizar el cambio manualmente o crear un momento de reversión.

  • Si ha añadido un dispositivo de climatización al momento, puede revertir el cambio del dispositivo de climatización tocando Cancelar todas las modificaciones de calefacción.L

  • Si un dispositivo sigue una Programación horaria, el momento de dicho dispositivo solo durará hasta el siguiente ajuste programado.

Los momentos también se pueden asignar a pulsadores de dispositivos específicos (por ejemplo, interruptor inalámbrico conectado). Puede encontrar más información sobre esta función en la guía del usuario del dispositivo correspondiente. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la Guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.