SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Programaciones horarias

Configure una programación horaria para definir las horas específicas para cambiar el estado del dispositivo.
SUGERENCIA: La programación horaria cambia el estado del dispositivo en función de los eventos establecidos a la hora a elegida. Si desea revertir/cambiar el estado en un momento diferente, tendrá que añadir otro evento de programación horaria.
  • Ejemplo 1:

    Evento 1: Ajustar la calefacción a 19 °C a las 6:30.
    Evento 2: Ajustar la calefacción a 15 °C a las 8:30.


    Resultado: Esta acción mantiene la temperatura a 19 °C de 6:30 a 8:30, y a las 8.30, cambia a 15 °C.

  • Ejemplo 2:

    Evento 1: Ajustar la luz de la cocina en 'ON' a las 19:00.
    Evento 2: Ajustar la luz de la cocina en 'OFF' a las 23:00.

    Resultado: Esta acción mantiene la luz de la cocina encendida de 19:00 a 23:00, y a las 23:00, la luz de la cocina se apaga.

NOTA: La nueva acción siempre sobrescribe la acción actual. Por lo tanto, si se añade un nuevo evento al dispositivo o se produce una operación manual mientras una acción programada está en curso, el sistema parará la programación horaria en curso. Para saber qué modo de acción/control tiene prioridad sobre el resto, consulte Descripción de las prioridades del modo de control.

Las programaciones horarias se crean y editan en la pantalla Automatización (A)

Pulse una programación horaria para navegar a los detalles de la programación horaria.

Detalles de la programación horaria:

A

Tipo de dispositivo

Solo se puede ajustar una programación horaria para un tipo de dispositivo específico.

B

Nombre de la programación horaria

C

Dispositivos a los que se aplica la programación horaria

D

Lista de eventos

Los eventos de la programación horaria se enumeran aquí, ordenados por día de la semana.

Las barras ofrecen una visión general del estado del dispositivo durante un evento (por ejemplo, barra verde completa cuando la persiana está completamente abierta).

La hora del evento se muestra junto a la barra.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.