SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Ajustes de la aplicación

Resumen de las opciones disponibles en el menú de ajustes.

El menú de ajustes contiene varios ajustes para partes del sistema Wiser Home.

Las Habitaciones y Dispositivos se administran desde el menú de ajustes.

En la Pantalla de inicio:

  1. Toque .

    El menú de ajustes:

    Cuenta

    Cambie los detalles de su cuenta, como la contraseña, los ajustes de notificaciones, su dirección personal, etc.

    NOTA: Aquí también puede encontrar los ajustes de notificaciones (por ejemplo, batería baja).

    Gestión de la energía

    Esta opción solo está disponible si tiene dispositivos de energía instalados en su hogar.

    • Tarifa: Ajuste la tarifa para acceder a sus datos de costos de energía y facturación. Puede ajustar la tarifa en función de su tipo de contrato. Consulte Ajuste de tarifa para obtener información sobre cómo ajustar la tarifa.

    • Gestión de cargas: Para activar/desactivar la gestión de cargas para los dispositivos. La gestión de cargas evita que la protección se dispare al desconectar la carga (por ejemplo, un calentador de agua, un enchufe EV) o reducir la potencia de la carga. Los dispositivos que cumplan con los requisitos se añadirán automáticamente a la gestión de cargas. Consulte Gestión de cargas para información sobre cómo inscribir la gestión de cargas.

    • Reducir mi factura: Puede inscribir/cancelar la inscripción de los dispositivos o editar el perfil de inicio siempre que sea necesario. La función Reducir mi factura permite a los usuarios reducir los costes de electricidad al inscribir dispositivos de alta energía, como cargador de EV (EVlink Home Smart, Schneider Charge, enchufe de EVlink) o calderas de agua resistivas (controladas con un micromódulo de potencia). Consulte Wiser Home IA para obtener información detallada sobre Reducir mi factura.

    Habitaciones

    Lista de todas las habitaciones de su hogar. Acceso a las opciones de la habitación.

    Dispositivos

    Lista de todos los dispositivos de su hogar. Acceso a las opciones del dispositivo.

    Modo Ausente

    Especifique lo que sucede cuando se activa el Modo Ausente, como el ajuste de temperatura y los dispositivos que se deben apagar. Consulte Modo Ausente para obtener información detallada.

    Modos inteligentes

    Active o desactive los modos inteligentes, como el modo ECO.

    Ajustes del sistema

    Información más detallada sobre la aplicación Wiser Home. Ajuste aquí su zona horaria.

    Soporte

    Le proporciona asistencia general, como el enlace a la sección de preguntas frecuentes de se.com, acceso a una guía detallada, informes de errores e información de contacto para ofrecer asistencia al cliente. Consulte Soporte para obtener información detallada.

    Pantalla de inicio

    Personalice la apariencia de la pantalla Inicio.

    Tema de la aplicación

    Personalice la apariencia de la aplicación Wiser Home con el modo claro o el modo oscuro. Consulte Tema de la aplicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.