SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Detalles del dispositivo

Puede encontrar todos los ajustes relevantes de un dispositivo en los detalles del dispositivo.

Puede navegar a los detalles del dispositivo desde la Lista de dispositivos, tocando el dispositivo, o desde el Control del dispositivo, tocando los ajustes del dispositivo.

A

Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.

B

Pulse para cambiar la localización del dispositivo.

NOTA:
  • Un dispositivo solo puede estar asignado a una habitación.

  • Los dispositivos (excepto los dispositivos de climatización) que elimine de la habitación se enumeran como Sin asignar.

  • Los dispositivos de climatización deben asignarse a una habitación para funcionar. Los dispositivos de climatización se combinan en un único control del clima al asignarse a la misma habitación. Puede encontrar información detallada sobre el control del clima en el capítulo: Control del clima.

C

Pulse para identificar el dispositivo.

NOTA: La mayoría de los dispositivos encenderán su LED de estado para localizarlos más fácilmente. Puede encontrar información detallada sobre este comportamiento en la guía del usuario del dispositivo del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

D

Pulse para eliminar el dispositivo del sistema Wiser.

NOTA: Solo debe ser necesario eliminar un dispositivo si este debe sustituirse o como parte de la solución de problemas, por ejemplo, si tiene que reconectar el dispositivo al hub.

E

El indicador del nivel de carga de la batería que muestra el estado actual de la batería para los dispositivos accionados por batería.

G

El indicador de intensidad de la señal Zigbee que muestra la intensidad actual de la señal de los dispositivos Zigbee. Consulte Sobre la intensidad de la señal para obtener más información sobre la intensidad de la señal Zigbee.

NOTA: Esta característica no es aplicable a un dispositivo de enchufe inalámbrico.
IMPORTANTE: La intensidad de la señal no se muestra para los dispositivos Wi-Fi® (excepto para los hubs). Solo mostrará que no hay señal () si el dispositivo está sin conexión.

Algunos dispositivos cuentan con características y ajustes específicos. Por ejemplo, los dispositivos de persiana tienen una opción para establecer la duración de apertura y cierre. Puede encontrar información detallada en la guía del usuario del correspondiente dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.