SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Detalles de la habitación

En la pantalla Detalles de la habitación, podrá comprobar y cambiar las opciones específicas de la habitación, como una lista de dispositivos asignados a una habitación, o cambiarle el nombre.

Algunos dispositivos cuentan con opciones y ajustes específicos. Puede encontrar información detallada en la guía del usuario del correspondiente dispositivo. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.

Pulse un dispositivo para navegar a las opciones del dispositivo.

En la Lista de habitaciones:

  1. Pulse una Habitación (A).

Detalles de la habitación:

A

Pulse para cambiar el nombre de la habitación

B

Indicador de intensidad de la señal Zigbee® que muestra la intensidad de la señal actual de los dispositivos Zigbee®. Consulte Sobre la intensidad de la señal para obtener más información sobre la intensidad de la señal Zigbee®.

NOTA: Esta característica no está disponible para un dispositivo de enchufe inalámbrico.

C

Pulse para eliminar la habitación.

NOTA:
  • No debería ser necesario eliminar una habitación tras la configuración de su hogar, pero puede hacerlo en cualquier momento.

  • Al eliminar una habitación, todos los dispositivos (excepto el dispositivo de climatización) asignados a esa habitación aparecerán en la lista como Sin asignar en la pantalla de inicio.

D

El indicador del nivel de carga de la batería que muestra el estado actual de la batería para los dispositivos accionados por batería.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.