SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Adición de una programación horaria

  1. En la página Automatización , pulse el icono (A).

  2. Introduzca un nombre en el campo de texto (C).

  3. Seleccione el tipo de dispositivo de la programación horaria.

    IMPORTANTE:
    • Solo se puede crear una programación horaria para un tipo de dispositivo. Si quiere encender una luz al mismo tiempo que se cierra una persiana, tendrá que crear dos programaciones horarias.

    • Programación horaria a nivel de habitación: Cuando asigna un dispositivo de control del clima (como un termostato) a una habitación usando la aplicación Wiser Home, el sistema aplica una programación a nivel de habitación. Esto significa que todos los dispositivos dentro de la misma habitación siguen una programación horaria de calefacción compartida. En función del rol del usuario, se crea una programación horaria predeterminada cuando se asignan dispositivos de climatización.

      Cuando se registra como instalador profesional:

      • En la pantalla de control del dispositivo, el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria está desactivada por defecto.

      • Todas las habitaciones están ajustadas en modo manual.

      • Puede activar el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria si desea que se aplique la programación horaria de calefacción por defecto.

      Cuando se registra como propietario de la casa:

      • En la pantalla de control del dispositivo, el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria está en ON por defecto.

      • El sistema aplica automáticamente una programación horaria de calefacción por defecto.

      • Puede editar la programación horaria en cualquier momento para adaptarlo a su rutina diaria y sus preferencias.

      Consulte Control del clima para obtener información detallada sobre los controles del clima.

  4. Seleccione los dispositivos a los que se debe aplicar la programación horaria.

    NOTA: Todos los dispositivos del tipo de dispositivo seleccionado están disponibles en la lista.

  5. Pulse Crear (D).

  6. Pulse el icono (E) y ajuste los detalles del evento.

    Puede encontrar información detallada sobre la adición de eventos y la edición de programaciones horarias en el capítulo Edición de una programación horaria.

  7. Siga añadiendo eventos hasta que la programación horaria esté completa.

    NOTA: Los cambios en la programación horaria se guardarán inmediatamente.
  8. Cuando la programación horaria esté completa, pulse Atrás (F) para guardar la programación horaria.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.