SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Modo Eco

El modo Eco es una función inteligente diseñada para maximizar la eficiencia de su sistema de calefacción. Optimiza automáticamente el tiempo de parada de una fase de calefacción cada vez que la temperatura ajustada cambia de una temperatura más alta a una más baja.
NOTA: El modo Eco es una función del sistema que se activa o desactiva para todas las habitaciones.
NOTA: La función Modo Eco no se activará en el modo de refrigeración.

Modo Eco desactivado

Wiser cambia la temperatura de consigna a las 10 p.m. de acuerdo con la programación horaria. Dependiendo del clima y del aislamiento del hogar, la temperatura de la habitación desciende proporcionalmente a partir de las 10 p.m.

La caldera sigue ejecutando ciclos hasta las 10 p.m.

Modo Eco activado

Cuando se activa el modo Eco, Wiser establece el nivel de retención de calor de su hogar en relación con las temperaturas exteriores actuales y previstas. Con base en esto, el sistema cambia a la siguiente temperatura de consigna programada antes de las 10 p.m. sin pérdida de confort notable.

El periodo entre el momento en que el modo Eco cambia el valor de consigna y las 10 p.m. representa el periodo eco, y los ahorros se producen como resultado de que la caldera no esté conectada.

La caldera deja de encenderse antes de las 10 p.m.

Cuando una habitación se encuentra en un periodo Eco, aparecerá un icono ECO en la habitación en la pantalla de inicio.

El icono ECO también estará visible en la pantalla de ajuste de la temperatura y el termostato de habitación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.