Modo Confort Estacional
El modo de confort estacional es una función inteligente que ayuda a mantener la temperatura perfecta durante todo el año ajustando automáticamente sus persianas.
Funciones:
- Mantenga su hogar cómodo de una manera rentable.
- En el cuadro invierno, permita que la luz natural del sol caliente su hogar durante el día.
-
En el cuadro verano, bloquee el exceso de luz solar para evitar el sobrecalentamiento.
- Ahorra hasta un 5 % en facturas de energía cuando se usa durante todo el año, en el caso de una vivienda con sistemas de calefacción y refrigeración.
Cómo funciona:
- Verano: El sistema cerrará las persianas en función de la temperatura y los niveles de luz para reducir el calor y mantener su hogar más fresco.
- Invierno: Las persianas se abrirán al amanecer para permitir el calor natural y se cerrarán al atardecer para ayudar a mantener la temperatura interior.
- Estaciones medias: El modo se adapta a los cambios de temperaturas
exteriores, lo que garantiza que su hogar se mantenga confortable.
-
Si la temperatura máxima del día alcanza los 22 °C o más, el modo de confort estacional opera las persianas igual que en verano.
-
Si la temperatura máxima de un día es inferior a 22 °C, el modo de confort estacional opera las persianas igual que en invierno.
-
-
Nivel básico - Control basado en la hora y la localización geográfica:
En este nivel, utiliza la localización geográfica de su hogar y la hora del día para gestionar las persianas automáticamente en función de las horas estimadas de amanecer y atardecer. Esto mantiene la luz y la temperatura óptimas en el hogar. Este nivel es ideal para usuarios que desean una solución sencilla y automatizada sin sensores adicionales.
-
Nivel mejorado - Optimización basada en la temperatura:
En este nivel, utiliza la temperatura local interior y exterior, además de la hora y la ubicación geográfica de su hogar. Gestiona las persianas de forma dinámica en función de las condiciones de temperatura en tiempo real para mejorar el confort.
-
Nivel avanzado - La mejor optimización de su clase con sensores de luz/sensores de movimiento para exteriores:
En este nivel, mejora todavía más la gestión de las persianas utilizando la intensidad de la luz en tiempo real medida por los sensores de movimiento exteriores y la temperatura interior y exterior.
NOTA: Asegúrese de que el sensor de movimiento para exteriores esté orientado hacia el suelo y no hacia el sol.Ofrece la máxima eficiencia al adaptar los movimientos de las persianas en función de la temperatura real y la luz natural, en lugar de basarse únicamente en las horas estimadas de amanecer y atardecer.
El modo confort estacional se adapta a los dispositivos instalados en su sistema. Puede beneficiarse de esta funcionalidad en un nivel básico aunque no disponga de todos los sensores necesarios. Este enfoque flexible garantiza que pueda experimentar un confort y una eficiencia energética optimizados, independientemente de la configuración de su sistema.
Sin embargo, para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar el conjunto completo de dispositivos compatibles.
|
Sensores |
Clasificación IP |
|---|---|
|
Sensor de movimiento para exteriores |
IP66 - El sensor está protegido contra el polvo y la entrada de agua. |
|
Sensor de temperatura/humedad |
IP20 - El sensor está protegido contra objetos sólidos de tamaño de más de 12 mm. |
Por lo tanto, deben instalarse en una localización adecuada en el hogar.
Encuentre los detalles de configuración del Modo Confort Estacional en la guía del usuario del correspondiente dispositivo de control de persianas. Consulte la Lista de dispositivos Wiser para ver los enlaces a la guía del usuario del dispositivo para cada dispositivo.