SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Estadísticas

La sección "Estadísticas" proporciona información sobre la factura anual para la tarifa establecida. Ayuda a realizar un seguimiento de su energía.

NOTA: La opción de ajustar una tarifa solo está disponible si tiene un dispositivo de energía instalado en su hogar. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del correspondiente dispositivo.

  1. Para obtener una vista general más detallada, pulse Costes energéticos (A).

    Pulse el encabezado (B) para activar la función Wiser Home IA. Wiser Home IA es una función que permite a los usuarios reducir los costes de electricidad al inscribir dispositivos de alta energía, como el cargador de EV (EVlink Home Smart, Schneider Charge, enchufe de EV) o calderas de agua resistivas (controladas con un micromódulo de potencia Wiser). Depende de los usuarios para responder preguntas rutinarias. Consulte Wiser Home IA para obtener información detallada.

  2. Puede cambiar el período de tiempo mostrado (días, meses y años).

    IMPORTANTE: Si está instalado PowerTag en solar o solar con batería, Mis ahorros está disponible para ver el historial de ahorros y ganancias.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.