SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

HubR Wiser 2.a generación

Utilizando la aplicación como Instalador profesional o Propietario de la casa:

  1. Seleccione su hub en la aplicación. Pulse Hub 2.a generación (A).

    NOTA: Si no hay guardado ningún firmware en la aplicación, se le preguntará si quiere descargar el firmware más reciente.
  2. Ponga el hub en modo de configuración según las instrucciones proporcionadas por la aplicación. A continuación, pulse Siguiente (A).

  3. Conecte su smartphone a la red Wi-Fi® temporal del hub mediante conexión con código QR o conexión manual.

    SUGERENCIA: Pulse No puedo encontrar la contraseña para abrir la página de preguntas frecuentes de Schneider Electric en su navegador.

    Conexión con código QR:

    1. Pulse Cámara abierta y escanee el código QR del dispositivo.

      IMPORTANTE: Permita que la aplicación acceda a su cámara cuando se le solicite.
    2. Aparecerá una ventana emergente en la que se solicitará permiso para utilizar una red Wi-Fi temporal. Pulse Conectar para establecer la conexión.

    Conexión manual:

    1. Pulse Conectar manualmente.

    2. Navegue hasta la configuración de su smartphone o pulse Abrir la configuración de Wi-Fi (C).

    3. Conéctese a la Wi-Fi® del hub e introduzca la contraseña que se encuentra en la cubierta frontal y dentro de la cubierta trasera del hub.

    4. Retorne a la aplicación Wiser Home y pulse Continuar (D) para establecer la conexión.

  4. Seleccione las opciones de la pantalla Detalles del dispositivo pantalla del HubR 2.a generación y pulse Siguiente.

    1. Tipo de fuente de calor (A): Pulse y seleccione el tipo de sistema de calefacción disponible en su hogar en el menú desplegable y, a continuación, pulse OK.

      • Caldera de gas (duración del ciclo: 10 min)

      • Caldera de aceite (duración del ciclo; 20 min)

      • Caldera eléctrica (duración del ciclo: 5 min)

      • Bomba de calor (sin ciclo)

    2. Tipo de control (B): Pulse y seleccione el tipo de control que usa su sistema de calefacción y, a continuación, pulse OK.

      • Estándar: Seleccione esta opción si su sistema de calefacción utiliza el control de encendido/apagado básico. Los controles estándar suelen utilizar comandos de encendido/apagado simples para controlar la caldera. El termostato indica a la caldera que se encienda cuando se necesita calefacción y que se apague cuando se alcance la temperatura deseada.

      • OpenTherm: Seleccione esta opción si su sistema de calefacción es compatible con OpenTherm. OpenTherm es un protocolo de comunicación digital que permite la comunicación continua entre la caldera y el termostato. Como resultado, la caldera puede determinar la temperatura y el calor actuales de la sala según se requiera, lo que mejora la eficiencia energética y proporciona una calefacción más uniforme.

    3. Si elige el tipo de control OpenTherm, aparecerán las siguientes opciones adicionales:

      • Configuración de OpenTherm (C):

        IMPORTANTE:
        1. Si las opciones son editables, la Aplicación mostrará el símbolo y le permite ajustar la temperatura. En este caso:

          • Si la temperatura que se muestra en la caldera no coincide con la temperatura de consigna que se muestra en la aplicación, confíe en el valor de la aplicación. La temperatura de consigna de la aplicación tiene prioridad y garantiza que la caldera funcione según lo previsto.

        2. Si las opciones NO se pueden editar, la Aplicación NO mostrará el símbolo y no le permitirá ajustar la temperatura. En este caso:

          • Si la temperatura que se muestra en la caldera no coincide con la temperatura de consigna que se muestra en la aplicación, confíe en el valor de su caldera. La temperatura de consigna de las calderas tiene prioridad para este valor.


        Temperatura de consigna del agua caliente doméstica

        Configure la temperatura deseada para el agua caliente doméstica. Esta opción le permite controlar la temperatura del agua caliente utilizada para fines domésticos (por ejemplo, duchas, baños y otros usos en el hogar).

        Temperatura máx. del agua de calefacción central

        Configure la temperatura máxima del agua que circula a través de su sistema de calefacción central. Esto ayudará a controlar la salida de calor de tus radiadores o calefacción por suelo radiante.

      • Diagnóstico OpenTherm (D): Pulse para ver el estado actual del sistema de calefacción. La información de diagnóstico ayuda al técnico a identificar fallos y resolver problemas relacionados con el sistema de calefacción.

        NOTA: Si parte de la información de diagnóstico aparece como valores poco realistas, ello indica que la caldera no admite esta información.

  5. Si desea comprobar si el hub tiene la última versión del firmware o completar el proceso de instalación sin conectarse a la red, pulse Omitir (F) y continúe con el capítulo Actualización del firmware

    NOTA:
    • La opción Omitir (F) no está disponible si inicia sesión en la aplicación como Propietario de la casa. Consulte Roles en la aplicación Wiser Home para obtener más información sobre los niveles de acceso.

    • El instalador profesional puede omitir la configuración Wi-Fi® en todos los hub y completar el proceso de instalación. Sin embargo, no podrá conectar el hub a la Wi-Fi®, ni registrar una cuenta, ni controlar sus dispositivos fuera de su hogar.

  6. Para conectar el hub con su red Wi-Fi® y seguir con la configuración, pulse Continuar (G) y continúe con el capítulo Conexión a Wi-Fi®.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?