DOCA0172ES-20

Función de búsqueda de canales

Presentación

Los dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 conectados buscan otros canales para restablecer la comunicación con Panel Server si se pierde la comunicación. Si la configuración del canal para los dispositivos inalámbricos se cambia manualmente en las páginas web de Panel Server, los dispositivos inalámbricos buscarán canales cercanos hasta que se establezca comunicación. Esta función puede deshabilitarse en los dispositivos compatibles para contribuir a reducir la perturbación en otros dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4.

La desactivación de la función de búsqueda es una función avanzada y debe utilizarse con precaución. Debe comprender las consecuencias de la acción antes de desactivarla.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal (excepto los modelos Wired by Design) y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La selección de antena dinámica se configura en las paginas web del Panel Server, en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración de red.

Gestión de la función de búsqueda de canales

Para deshabilitar la función en las páginas web en Gestionar función de búsqueda, haga clic en el interruptor Activación de búsqueda. El interruptor es verde cuando la función está habilitada (configuración predeterminada) y blanco cuando está deshabilitada.

NOTA: Si no todos los dispositivos inalámbricos están conectados, un mensaje emergente indica que los cambios no se han guardado. Conecte todos los dispositivos inalámbricos e inténtelo de nuevo.

Cuando la función está deshabilitada:

  • Los dispositivos conectados no buscan un nuevo canal si se pierde la comunicación con Panel Server. Continúan comunicándose en el canal actual en cada período de comunicación.

  • No es posible modificar los parámetros de configuración del canal en las páginas web. Debe reactivar la función de búsqueda para realizar modificaciones en los parámetros.

El valor de Estado en el dispositivo inalámbrico puede ser uno de los siguientes:

  • En curso

  • Aplicado en todos los dispositivos

    NOTA: Los dispositivos no compatibles con la deshabilitación de la función de búsqueda continúan buscando.
  • No se aplica en todos los dispositivos

NOTA: Si el cambio no se aplica en todos los dispositivos, compruebe que la versión de firmware de sus dispositivos sea compatible con la función. También puede hacer clic en Reintentar para comprobar que el problema no fuera temporal.

Dispositivos que admiten la desactivación de la búsqueda de canales

La tabla incluida a continuación indica los dispositivos compatibles con la deshabilitación de la función de búsqueda. Esta lista no es exhaustiva.

Familia de dispositivos Dispositivo Versión mínima del firmware de

Potenciómetro

PowerTag Rope conforme con los estándares IEC y UL

001.003.002

PowerTag F160

001.003.002

PowerTag Energy

004.002.000

Sensores de entorno

Sensor térmico inalámbrico PowerLogic TH110

001.000.003

Sensor de entorno inalámbrico PowerLogic CL110

002.001.003

Sensor de CO2 inalámbrico SED-CO2-G-5045

001.001.004

Sensor inalámbrico de temperatura y humedad SED-TRH-G-5045

001.001.004

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.