DOCA0172DE-20

Kanalscanfunktion

Einführung

Verbundene IEEE 802.15.4-Wireless-Geräte scannen andere Kanäle, um die Kommunikation mit dem Panel Server wiederherzustellen, wenn die Kommunikation unterbrochen wird. Wenn die Kanaleinstellung für Wireless-Geräte manuell auf den Panel Server-Webseiten geändert wird, suchen die Wireless-Geräte nach Kanälen in der Nähe, bis eine Verbindung hergestellt ist. Diese Funktion kann bei kompatiblen Geräten deaktiviert werden, um Störungen bei anderen IEEE 802.15.4-Wireless-Geräten zu reduzieren.

Das Deaktivieren der Scanfunktion ist eine erweiterte Funktionalität und sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Sie sollten sich über die Folgen der Aktion im Klaren sein, bevor Sie sie deaktivieren.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced verfügbar.

Einstellen der Parameter

Die dynamische Antennenauswahl erfolgt auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Netzwerkkonfiguration.

Verwaltung der Kanalscanfunktion

Um die Funktion auf den Webseiten unter Scanfunktion verwalten zu deaktivieren, klicken Sie auf die Umschaltfläche Scan-Aktivierung. Die Umschaltfläche ist grün, wenn die Funktion aktiviert ist (Standardkonfiguration), und weiß, wenn sie deaktiviert ist.

HINWEIS: Wenn nicht alle Wireless-Geräte verbunden sind, wird eine Popup-Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Änderungen nicht gespeichert wurden. Verbinden Sie alle Wireless-Geräte und versuchen Sie es erneut.

Wenn die Funktion deaktiviert ist:

  • Verbundene Geräte suchen nicht nach einem neuen Kanal, wenn die Kommunikation mit dem Panel Server getrennt wird. Sie kommunizieren in jedem Kommunikationszeitraum auf dem aktuellen Kanal weiter.

  • Es ist nicht möglich, die Einstellungen der Kanalkonfiguration auf den Webseiten zu ändern. Sie müssen die Scanfunktion erneut aktivieren, um Änderungen an den Einstellungen vornehmen zu können.

Der Status auf dem Wireless-Gerät kann einer der folgenden sein:

  • In Arbeit

  • Angewandt auf alle Geräte

    HINWEIS: Geräte, die mit der Deaktivierung der Scanfunktion nicht kompatibel sind, scannen weiterhin.
  • Wird nicht auf allen Geräten angewendet

HINWEIS: Wenn die Änderung nicht auf alle Geräten angewendet wird, überprüfen Sie, ob die Firmwareversion Ihrer Geräte mit der Funktion kompatibel ist. Andernfalls klicken Sie auf Wiederholen, um zu überprüfen, ob das Problem nicht nur vorübergehend aufgetreten ist.

Geräte, bei denen die Kanalsuche deaktiviert werden kann

In der folgenden Tabelle sind die Geräte aufgeführt, die die Deaktivierung der Scanfunktion unterstützen. Die Liste ist nicht vollständig.

Gerätefamilie Gerät Mindestversion der Firmware

Stromzähler

PowerTag Rope entspricht den IEC- und UL-Normen

001.003.002

PowerTag F160

001.003.002

PowerTag Energy

004.002.000

Umgebungssensoren

PowerLogic™ TH110 - Wireless-Wärmesensor

001.000.003

PowerLogic™ CL110 - Wireless-Umgebungssensor

002.001.003

Wireless-CO2-Sensor SED-CO2-G-5045

001.001.004

Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensor SED-TRH-G-5045

001.001.004

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.