Função de procura de canais
Apresentação
Os dispositivos sem fios IEEE 802.15.4 ligados procuram outros canais para restabelecer a comunicação com o Panel Server, caso a comunicação seja perdida. Se a definição de canal de dispositivos sem fios for alterada manualmente nas páginas Web Panel Server, os dispositivos sem fios procuram canais próximos até a comunicação ser estabelecida. Esta função pode ser desativada em dispositivos compatíveis para ajudar a reduzir interferências noutros dispositivos sem fios IEEE 802.15.4.
A desativação da função de procura é uma funcionalidade avançada e deve ser utilizada com precaução. É necessário compreender as consequências da ação antes de desativá-la.
Disponibilidade
Esta função está disponível no Panel Server Entry, Universal (exceto nos modelos Wired by Design) e Advanced.
Definir os parâmetros
A seleção dinâmica da antena é definida nas páginas Web do Panel Server, em .Gerir a função de procura de canais
Para desativar a função nas páginas Web em Gerir a função de procura, clique no interruptor Ativação da procura. O interruptor fica verde quando a função está ativada (configuração predefinida) e branco quando está desativada.
Quando a função está desativada:
-
Os dispositivos ligados não efetuam a procura para encontrar um novo canal se a comunicação com o Panel Server for perdida. Continuam a comunicar no canal atual em cada período de comunicação.
-
Não é possível alterar as definições de configuração do canal nas páginas Web. É necessário reativar a função de procura para poder alterar as definições.
Estado do dispositivo sem fios pode ser um dos seguintes:
-
Em curso
-
Aplicado em todos os dispositivos
NOTA: Os dispositivos não compatíveis com a desativação da função de procura continuam a procurar. -
Não aplicado em todos os dispositivos
Dispositivos que permitem desativar a procura de canais
A tabela seguinte indica os dispositivos que permitem a desativação da função de procura. A lista não é exaustiva.
| Família de dispositivos | Dispositivo | Versão mínima do firmware |
|---|---|---|
|
Medidor de potência |
Cabo PowerTag em conformidade com as normas IEC e UL |
001.003.002 |
|
PowerTag F160 |
001.003.002 |
|
|
PowerTag Energy |
004.002.000 |
|
|
Sensores de ambiente |
Sensor térmico sem fios PowerLogic TH110 |
001.000.003 |
|
Sensor de ambiente sem fios PowerLogic CL110 |
002.001.003 |
|
|
Sensor de CO2 sem fios SED-CO2-G-5045 |
001.001.004 |
|
|
Sensor de temperatura e humidade sem fios SED-TRH-G-5045 |
001.001.004 |