DOCA0172FR-20

Fonction de scan des canaux

Présentation

Les équipements sans fil IEEE 802.15.4 connectés scrutent d'autres canaux pour rétablir la communication avec le Panel Server en cas de perte de communication. Si le réglage du canal pour les appareils sans fil est modifié manuellement dans les pages Web de Panel Server, ces appareils scrutent les canaux voisins jusqu'à ce que la communication soit établie. Cette fonction peut être désactivée sur les appareils compatibles afin de réduire les perturbations sur les autres appareils sans fil IEEE 802.15.4.

La désactivation de la fonction de scan est une fonctionnalité avancée qui doit être utilisée avec prudence. Vous devez comprendre les conséquences de cette action avant de l'effectuer.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.

Réglage des paramètres

La sélection dynamique d'antenne est configurée dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Équipements sans fil > Configuration réseau

Gestion de la fonction de scan des canaux

Pour désactiver la fonction dans les pages Web, sous Gérer la fonction de scan, cliquez sur le bouton-bascule Activation de la fonction de scan. Ce bouton est vert lorsque la fonction est activée (configuration par défaut), blanc lorsqu'elle est désactivée.

NOTE: Si les équipements sans fil ne sont pas tous à l'état connecté, un message contextuel indique que les modifications n'ont pas été enregistrées. Connectez tous les équipements sans fil et réessayez.

Lorsque la fonction est désactivée :

  • Les équipements connectés n'effectuent pas de scrutation pour trouver un nouveau canal en cas de perte de la communication avec le Panel Server. Ils continuent de communiquer sur le canal actuel lors de chaque période de communication.

  • Il n'est pas possible de modifier les paramètres de configuration des canaux dans les pages Web. Vous devez réactiver la fonction de scan pour pouvoir modifier ces paramètres.

Le Statut sur les équipements sans fil peut être :

  • En cours

  • Appliqué sur tous les équipements

    NOTE: Les appareils qui ne sont pas compatibles avec la désactivation de la fonction de scan continuent de l'utiliser.
  • Non appliqué sur tous les équipements

NOTE: Si la modification n'est pas appliquée sur tous les équipements, vérifiez que la version du micrologiciel de vos appareils est compatible avec la fonction. Sinon, cliquez sur Réessayer pour vérifier que le problème n'était pas temporaire.

Équipements prenant en charge la désactivation de la fonction de scan des canaux

Le tableau suivant indique les équipements qui prennent en charge la désactivation de la fonction de scan. La liste n’est pas exhaustive.

Famille d’équipements Équipement Version minimale du micrologiciel

Compteur d’énergie

PowerTag Rope conforme aux normes CEI et UL

001.003.002

PowerTag F160 

001.003.002

PowerTag Energy

004.002.000

Capteurs d'environnement

Capteur de température sans fil PowerLogic TH110

001.000.003

Capteur d'environnement sans fil PowerLogic CL110

002.001.003

Capteur de CO2 sans fil SED-CO2-G-5045

001.001.004

Capteur de température et d'humidité sans fil SED-TRH-G-5045

001.001.004

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.