DOCA0172PT-15

Versão do hardware

Os seguintes modelos do EcoStruxure Panel Server são lançados com a versão de hardware 002.000.000 (HW: V02):

  • PAS600P

  • PAS600PWD

  • PAS600LWD

Determinados modelos de Universal e Advanced EcoStruxure Panel Server estão disponíveis em duas versões de hardware: 001.000.000 e 002.000.000 (HW: V02). Ambas as versões oferecem as mesmas capacidades e funcionalidade. Para PAS600 e PAS600L, a versão de hardware 002.000.000 permite adicionar uma antena IEEE 802.15.4 externa, não disponível para a versão de hardware 001.000.000.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?