DOCA0172PT-19

Configurar canais Smart Link Modbus

Apresentação

Para os dispositivos Smart Link configurados nas páginas Web do Panel Server, pode configurar cada um dos canais disponíveis em Definições > Dispositivos Modbus > Configurar definições de canais. São apresentadas as seguintes informações:

Nome do parâmetro Descrição

Estado dos dados

Indica o estado dos dados.

Último estado de sincronização

Indica se a última sincronização foi bem sucedida.

Atualizar a configuração

Clique neste botão para atualizar a configuração.

Tabela que indica a configuração do canal

As colunas na tabela apresentam as seguintes informações de cada canal:

  • Número do canal

  • Nome da entrada 1

  • Nome da entrada 2

  • Nome da saída

Procedimento para configurar canais

Siga este procedimento para configurar os canais:

  1. Clique no ícone de lápis para abrir a configuração de um canal.

    Resultado: Campos editáveis abertos abaixo da tabela de canais.

  2. Selecione o Tipo de E/S na seguinte lista:

    • Não ligado

    • Dispositivo com fios

    • Contador de impulsos

    • E/S padrão

    As definições abaixo apresentadas destinam-se à configuração de um Dispositivo com fios. As definições de Contador de impulsos e E/S padrão são idênticas às das entradas digitais do Panel Server, que estão descritas no tópico específico.

  3. Selecione o Tipo de dispositivo para Entrada 1.

    NOTA: Se selecionar OF24 como Tipo de dispositivo, é necessário introduzir também dados para Entrada 2.

  4. Introduza os dados de Entrada 1 nos campos, consulte a tabela seguinte para obter mais informações sobre os parâmetros.

Tabelas de parâmetros

Entrada 1

Parâmetro Descrição

Nome

Introduza o nome de entrada do dispositivo.

Etiqueta

Introduza a etiqueta de entrada.

Produto

Selecione o tipo de produto na lista, como dados de contextualização.

Utilização

Selecione a utilização na lista como dados de contextualização.

Zona

Selecionar a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e excluir zonas, consulte Gerenciamento de zonas.

Contextualização de E/S com tipo E/S E/S padrão

Selecione os dados de contexto na lista.

NOTA: Consulte a tabela seguinte para a interpretação de Significado da entrada = 0 e Significado da entrada = 1 para determinados elementos de sinal.

Para entradas configuradas como E/S padrão, o seguinte Contextualização de E/S apresenta um resultado para Significado da entrada = 0 e Significado da entrada = 1 que deve ser interpretado como mostrado na tabela abaixo. Para outras seleções Contextualização de E/S, o resultado apresentado não requer interpretação.

Contextualização (elemento de sinal) Apresentado Interpretação
Significado da entrada = 0 Significado da entrada = 1 Significado da entrada = 0 Significado da entrada = 1

Estado do indicador de disparo (SD)

Ligado

Desligado

Em falha

Nenhuma falha

Estado do indicador de disparo elétrico (SDE)

Ligado

Desligado

Em falha

Nenhuma falha

Falha de fuga à terra

Ligado

Desligado

Em falha

Nenhuma falha

Falha de terra

Ligado

Desligado

Em falha

Nenhuma falha

Paragem forçada de roda livre

Desligado

Ligado

Inativo

Ativo

Estado da bateria

OK

Erro

OK

Em falha

Proteção avançada

Em falha

Nenhuma falha

Em falha

OK

Pré-aquecimento do motor

Desligado

Ligado

Desligado

Pré-aquecimento

Estado da UPS

OK

Erro

OK

Em falha

Modo de funcionamento da UPS

Fornecimento

Espera

Fornecimento

Derivação

Temperatura reduzida

NotUnderTemperature

UnderTemperature

Inativo

Ativo

Temperatura excessiva

NotOverTemperature

OverTemperature

Inativo

Ativo

Estado do equipamento

Parado

Em execução

Parar

Iniciar

Estado da tarifa (1-5)

Desligado

Ligado

Inativo

Ativo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?