DOCA0172PT-19

Primeira ligação a páginas Web do EcoStruxure Panel Server

Descrição geral

O EcoStruxure Panel Server gere páginas Web para configurar definições ou monitorizar dispositivos sem fios (dependendo do modelo), dispositivos com fios (através de Modbus-SL ou Modbus TCP/IP) e entradas digitais locais com o Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, e o Advanced PAS800L.

Web browsers recomendados

As páginas Web do Panel Server estão acessíveis a partir de um computador com o sistema operativo Windows.

Para aceder a páginas Web do Panel Server, recomenda-se vivamente a versão mais recente do browser Google Chrome ou um browser Chrome. Outros browsers podem apresentar limitações.

Certificado de segurança

O Panel Server tem um certificado de segurança com assinatura automática. É apresentada uma mensagem de segurança no Web browser quando estabelece ligação ao Panel Server. Antes de aceitar e continuar, verifique se a comunicação com o Panel Server foi estabelecida, ligando diretamente o computador ao Panel Server ou certificando-se de que a rede não tem quaisquer dispositivos não autorizados.

Ligar a um Panel Server num PC através de Ethernet

O Panel Server suporta o DPWS (Device Profile for Web Service), que permite a deteção automática do Panel Server.

Para detetar o Panel Server através do computador pela primeira vez, proceda da seguinte forma:

  1. Desligue o computador da LAN (rede local) e desligue a Wi-Fi, caso esteja ligada.

  2. Ligue um cabo Ethernet entre o computador e o Panel Server (consulte Ligação à Ethernet).

  3. No PC, inicie o Explorador de ficheiros (aplicação do gestor de dispositivos Windows) e clique em Rede.

  4. Aguarde até que o ícone do EcoStruxure Panel Server seja apresentado na lista de dispositivos na rede. Pode demorar até 2 minutos após a ligação do Panel Server.

    Resultado: O ícone do EcoStruxure Panel Server que é apresentado em Rede é o seguinte:

  5. Faça duplo clique no ícone do Panel Server.

    Resultado: As páginas Web do Panel Server são abertas.

  6. Se o Panel Server não for apresentado em Rede:

    1. Efetue as seguintes verificações:

      • Verifique se a firewall permite o acesso necessário para detetar o Panel Server. Para obter mais detalhes sobre como permitir acesso, consulte a secção Segurança de aplicações em nuvem no DOCA0211•• EcoStruxure Panel Server - Manual de cibersegurança.

      • Verifique se o Panel Server e o computador estão ligados à mesma subrede.

      • Se o Panel Server utilizar um IP estático, verifique se o computador utiliza um IP estático na mesma rede (a mesma máscara de subrede).

      • Se o Panel Server IPV4 estiver no modo DHCP (predefinição), defina o modo DHCP no computador:

        • Aceda ao painel de controlo do Windows do PC.

        • Clique em Centro de rede e partilha.

        • Clique em Alterar definições do adaptador.

        • Clique com o botão direito do rato no ícone Ligação de área local e, em seguida, clique em Propriedades.

        • Selecione Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) na lista e clique em Propriedades.

        • Selecione Obter um endereço IP automaticamente e clique em OK.

    2. Vá para o passo 1 e repita o procedimento.

    3. Se mesmo assim o Panel Server não for apresentado em Rede, consulte Resolução de problemas.

  7. Inicie sessão utilizando o nome de utilizador predefinido SecurityAdmin.

  8. Introduza a palavra-passe predefinida AAAAAAAA. É aberta uma janela, que apresenta uma mensagem para definir uma nova palavra-passe.

  9. Defina uma palavra-passe de acordo com os requisitos (consulte Requisitos da palavra-passe).

  10. Verifique a versão de firmware do Panel Server:

    1. Nas páginas Web do Panel Server, selecione Manutenção > Atualização de firmware > Atualização de firmware e anote a versão do firmware.

    2. Compare a versão do firmware com a versão disponível no Website do país da Schneider Electric.

    3. Atualize o firmware do Panel Server se não tiver na versão mais recente (consulte detalhes para atualizar o firmware).

Ligar a um Panel Server num PC através do ponto de acesso Wi-Fi

Siga o procedimento descrito em Ponto de acesso Wi-Fi.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.