DOCA0172PT-19

Configuração de dispositivos de controlo PowerTag através de páginas Web

Apresentação

PowerTag Os dispositivos de controlo podem ser configurados através das páginas Web do Panel Server.

Procedimento de configuração

Para configurar dispositivos de controlo PowerTag, siga o procedimento em Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.

Tabelas de parâmetros

Identificação

Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.

Definições de comunicação

Nome do parâmetro Descrição

Período de comunicação (s)

Quando está disponível para o dispositivo sem fios selecionado, pode definir o período de comunicação com um valor diferente do valor definido ao nível dos dispositivos da mesma família. Selecione um valor entre 5 e 120 segundos a partir da lista.

Modbus virtual

Consulte Configurar dispositivos sem fios através de páginas Web.

Definições de entrada/saída

Nome do parâmetro Descrição

Controlo local

Ativa ou desativa o controlo local.

IMPORTANTE: Quando Controlo local está desativado, não é possível qualquer controlo manual no dispositivo.

Tipo de configuração

Selecione a partir da lista:

  • Contactor sem ciclo de retorno: Configurar parâmetros para saída e entrada em separado

  • Contactor com ciclo de retorno

  • Relé de impulsos

Os parâmetros apresentados dependem da seleção do tipo de configuração. Consulte os detalhes nas tabelas seguintes.

Parâmetros para Contactor sem ciclo de retorno

Nome do parâmetro Descrição

Saída

Tipo de E/S

Selecione a partir da lista:

  • E/S padrão

  • Não ligado

Nome

Introduza o nome do dispositivo sem fios.

Etiqueta

Introduza a etiqueta do dispositivo sem fios (opcional).

Contextualização de E/S

Selecione uma opção da lista.

Nome do estado

Se selecionar Personalizado como opção de contextualização, introduza o nome personalizado do dispositivo.

Significado da saída = 0

Os valores apresentados dependem da seleção de Configuração de E/S. Introduza os seus valores personalizados se selecionar Personalizado como opção de contextualização.

NOTA: Clicar no ícone de seta dupla à direita permite-lhe trocar os significados das saídas 0 e 1.

Significado da saída = 1

Os valores apresentados dependem da seleção de Configuração de E/S. Introduza os seus valores personalizados se selecionar Personalizado como opção de contextualização.

NOTA: Clicar no ícone de seta dupla à direita permite-lhe trocar os significados das saídas 0 e 1.

Produto

Selecione o produto que vai ser monitorizado a partir da lista.

Utilização

Selecione a utilização a monitorizar a partir da lista.

Zona

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Entrada

Tipo de E/S

Selecione a partir da lista:

  • E/S padrão

  • Não ligado

Nome

Introduza o nome do dispositivo sem fios.

Etiqueta

Introduza a etiqueta do dispositivo sem fios (opcional).

Contextualização de E/S

Selecione uma opção da lista.

Significado da saída = 0

Envolvido (apenas para visualização).

NOTA: Clicar no ícone de seta dupla à direita permite-lhe trocar os significados das saídas 0 e 1.

Significado da saída = 1

Lançado (apenas para apresentação).

NOTA: Clicar no ícone de seta dupla à direita permite-lhe trocar os significados das saídas 0 e 1.

Produto

Selecione o produto que vai ser monitorizado a partir da lista.

Utilização

Selecione a utilização a monitorizar a partir da lista.

Zona

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Parâmetros para Contactor com ciclo de retorno e Relé de impulsos

Nome do parâmetro Descrição

Tipo de E/S

Selecione a partir da lista:

  • E/S padrão

  • Não ligado

    NOTA: Não são apresentados parâmetros se Não ligado estiver selecionado.

Ciclo de retorno de saída/entrada

Nome

Introduza o nome do dispositivo sem fios.

Etiqueta

Introduza a etiqueta do dispositivo sem fios (opcional).

Produto

Selecione o produto que vai ser monitorizado a partir da lista.

Utilização

Selecione a utilização a monitorizar a partir da lista.

Zona

Selecione a zona na lista, como dados de contextualização.

Clique no ícone Definições para:

  • Criar uma nova zona

  • Modificar o nome de uma zona

  • Eliminar uma zona

Para obter mais informações sobre como criar, modificar e eliminar zonas, consulte Gestão de zonas.

Contextualização de E/S

Selecione uma opção da lista.

Nome do estado

Se selecionar Personalizado como opção de contextualização, introduza o nome personalizado do dispositivo.

Significado da saída = 0

Os valores apresentados dependem da seleção de Configuração de E/S. Introduza os seus valores personalizados se selecionar Personalizado como opção de contextualização.

NOTA: Clicar no ícone de seta dupla à direita permite-lhe trocar os significados das saídas 0 e 1.

Significado da saída = 1

Os valores apresentados dependem da seleção de Configuração de E/S. Introduza os seus valores personalizados se selecionar Personalizado como opção de contextualização.

NOTA: Clicar no ícone de seta dupla à direita permite-lhe trocar os significados das saídas 0 e 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?