DOCA0172PT-19

Menu de tendências (modelo Advanced)

Descrição geral

O menu Tendências permite apresentar tipos de dados selecionados para dispositivos selecionados durante um período de tempo selecionado, para visualizar tendências em dados integrados, como consumo de energia, ou em dados contínuos, como potência ou temperatura.

Pode apresentar os dados das seguintes formas:

  • Durante um período de tempo, selecionado a partir de uma lista ou personalizado

  • Comparado entre dois períodos de tempo semelhantes

Quando são selecionados dados integrados, como energia, na página Tendências, pode visualizar o valor acumulado por hora, dia ou mês. Os valores acumulados são calculados subtraindo o valor no início do intervalo subsequente do valor no início do intervalo de tempo atual.

Por exemplo, se estiver a visualizar a energia ativa por hora na página Tendências e a energia ativa às 01h00 for 200 Wh e às 02h00 for 300 Wh, os dados acumulados apresentados para a energia ativa às 01h00 serão 100 Wh. Se faltar um dos dois pontos de dados necessários para o cálculo, os dados acumulados não podem ser calculados nem apresentados.

Pode visualizar as tendências dos dados das seguintes formas:

  • Vista do dispositivo fornece uma descrição centrada no dispositivo. Apresenta dados de vários dispositivos durante um período de tempo especificado e compara dados num período de tempo equivalente. Um menu pendente permite agrupar os dispositivos da lista por utilização ou por zona.

  • As seguintes visualizações agregadas fornecem uma descrição centrada nos dados:

    • Vista agregada por utilização (pode ser filtrada por zona)

    • Vista agregada por zona (pode ser filtrada por utilização)

    Apresentam dados agregados de consumo de energia com base numa mercadoria e/ou utilização ou zona, sem referência a dispositivos específicos.

O tipo de gráfico de tendências apresentado depende do tipo de dados selecionado. Existem dois tipos de gráficos:

  • Gráfico de barras: utilizado para apresentar dados integrados (por exemplo, energia ativa, energia reativa) ou dados agregados

  • Gráfico de linhas: utilizado para apresentar dados contínuos (por exemplo, temperatura, potência ativa)

O tipo de gráfico é indicado por um ícone junto a cada um dos tipos de dados no menu pendente Dados. Os tipos de dados disponíveis na lista dependem do dispositivo selecionado.

Uma legenda abaixo do gráfico indica o tipo de dispositivo e dados por curva. Uma sugestão de ferramenta é apresentada quando paira o cursor sobre os gráficos, indicando a data, hora, nome do dispositivo, valor e a unidade de cada desenho de dados. Para uma experiência do utilizador otimizada, deve ser apresentado um máximo de 16 curvas num gráfico de linhas.

NOTA: Os pontos de dados extraídos são incluídos no gráfico ou gráfico com uma legenda que indica Valor aproximado. Para obter mais informações sobre pontos de dados extrapolados, consulte Alterar a frequência de amostragem dos dados.

Para obter informações sobre definições de tendências, consulte Tendência de dados.

Apresentar tendências

Para personalizar os dados apresentados em Vista do dispositivo:

  1. Selecione a maneira de agrupar os dispositivos na lista clicando no ícone da lista :

    • Utilização (predefinição)

    • Zona

  2. Selecione o(s) dispositivo(s) que pretende visualizar no menu pendente Dispositivos .

  3. Selecione o(s) dispositivo(s) que pretende visualizar. Só podem ser apresentados dois tipos diferentes de dados em conjunto.

  4. Ative o modo de comparação, clicando no botão de ativar/desativar se quiser comparar períodos.

  5. Selecione o período de tempo que pretende apresentar.

Para obter mais informações sobre as definições, consulte Definições da vista do dispositivo de tendências de dados.

Para personalizar os dados apresentados em Vistas agregadas:

  1. Selecione o produto que pretende visualizar. Só é possível selecionar um produto.

  2. Selecione a(s) utilização(õess) ou zona(s) que pretende visualizar.

  3. Se necessário, filtre a utilização por zona ou filtre a zona por utilização.

  4. Ative o modo de comparação, clicando no botão de ativar/desativar se quiser comparar períodos.

  5. Selecione o período de tempo que pretende apresentar.

Para obter mais informações sobre as definições, consulte Definições da vista agregada de tendências de dados.

Exportar dados de tendências

Os dados selecionados podem ser exportados como um ficheiro csv clicando em Exportar no canto superior direito da página Web. A exportação de csv contém um ficheiro da vista selecionada (Vista do dispositivo ou Vista agregada), no idioma apresentado no ecrã. O formato do ficheiro csv permite-lhe visualizar rapidamente os dados num gráfico.

NOTA: A exportação de dados não está disponível em Modo de comparação.

O nome do ficheiro CSV que é exportado segue a convenção de nomenclatura: PASType_PASSerialNumber_DataExportType_Date-Time em que:

  • PASType é o modelo do Panel Server

  • PASSerialNumber é o número de série do Panel Server

  • DataExportType indica:

    • device_data_export para dados exportados da Vista do dispositivo

    • usages_data_export para dados exportados da Vista agregada

  • Data-Hora no formato AAAAMMDD-hhmm

Exemplo: PAS800L_542126210003_device_data_export_20250115-1002.csv indica os dados exportados às 10H02, a 15 de janeiro de 2025, da página Vista do dispositivo de PAS800L Panel Server com o número de série 542126210003

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.