DOCA0172PT-20

Princípio geral de colocação em funcionamento de um EcoStruxure Panel Server

Descrição geral

A colocação em funcionamento de um Panel Server pode ser efetuada utilizando uma das seguintes ferramentas:

  • Software EcoStruxure Power Commission . Consulte EcoStruxure Power Commission.

    Utilize o software para uma abordagem global, centrada no sistema para configurar o Panel Server e todos os dispositivos no quadro de distribuição. Além disso, as funcionalidades avançadas do software permitem-lhe:

    • preparar um projeto offline.

    • guardar um projeto (configuração do sistema).

    • criar um novo projeto a partir de um existente.

    • gerar um relatório com dados recolhidos durante o teste de configuração e obter as definições atualizadas através das páginas Web do Panel Server.

    • para exportar um projeto para um software de supervisão (por exemplo, EcoStruxure Power Monitoring Expert).

  • Páginas Web do Panel Server.

    Utilize as páginas Web para uma abordagem centrada no dispositivo para

    • adicionar ou remover dispositivos Modbus e/ou sem fios

    • configurar ou modificar definições de dispositivos ligados

    • configurar a contextualização de dados dos dispositivos ligados

    • configurar a amostragem de dados e a publicação de dados

    • exportar dados para ficheiros

  • Aplicação para dispositivos móveis EcoStruxure Power Commission em conjunto com o EcoStruxure Energy Hub (parte do EcoStruxure Building Activate).

    Utilize a aplicação para uma colocação em funcionamento centrada no dispositivo de uma seleção limitada de definições através de uma ligação Wi-Fi. Para obter mais informações, consulte o tópico detalhado.

Durante a colocação em funcionamento do Panel Server através de uma ligação Ethernet, atualize o firmware do Panel Server.

Pré-requisitos para colocação em funcionamento

Para colocar em funcionamento o Panel Server com o software EcoStruxure Power Commission ou páginas Web Panel Server, utilize um dos seguintes métodos de ligação:

Para colocar em funcionamento com a aplicação móvel EcoStruxure Power Commission, ligue ao ponto de acesso Wi-Fi do Panel Server.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.