DOCA0172PT-19

Publicação de dados

Apresentação

A publicação de dados permite-lhe publicar amostras de dados de dispositivos ligados (Modbus, sem fios ou entrada/saída) utilizando um dos seguintes métodos:

  • Serviços de nuvem da Schneider

  • SFTP

  • HTTPS

Com o Panel Server Advanced, pode também ativar notificações por e-mail sobre alarmes ativos.

NOTA: Quando a opção Serviços de nuvem da Schneider está ativada, a publicação de dados em servidores SFTP ou HTTPS já não está disponível.

Configure amostragem de dados antes de ativar a publicação de dados. São igualmente publicados os dados recolhidos antes da ativação da publicação de dados, com os seguintes limites:

  • Panel Server Entry e Universal: até um mês dos dados recolhidos

  • Panel Server Advanced: até três meses de amostragem de dados. Os dados registados anteriormente são retidos, até um máximo de 788 400 000 pontos de dados, o que equivale a aproximadamente três anos de dados, com base em 500 pontos de dados amostrados por minuto em todos os dispositivos ligados.

Métodos de publicação

Pode selecionar o método e ativar a publicação de dados a partir do Panel Server nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Publicação de dados > Método de publicação:

  • Selecione Serviços de nuvem da Schneider para enviar os dados recolhidos para a nuvem da Schneider Electric. Consulte tópico detalhado.

  • Selecione SFTP para enviar os dados recolhidos para um servidor SFTP. Consulte tópico detalhado.

  • Selecione HTTPS para enviar os dados recolhidos para um servidor HTTPS. Consulte tópico detalhado.

  • Selecione Serviço de e-mail para alarmes para enviar notificações por e-mail sobre alarmes ativos (Panel Server Advanced). Consulte tópico detalhado.

  • Selecione SFTP e e-mail para alarmes para ativar a publicação SFTP ou combinar ambos os serviços (Panel Server Advanced). Consulte tópico detalhado.

  • Selecione HTTPS e e-mail para alarmes para ativar a publicação HTTPS ou para combinar ambos os serviços (Panel Server Advanced). Consulte tópico detalhado.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.